Zonas horarias para eventos de alarmas
    En tiempo de ejecución, el objeto 
Cuadrícula de datos
 de los objetos Cuadrícula de alarmas
 y Cuadrícula de registro de alarmas
 muestran la hora local de los eventos en la columna Sello de hora
:| Objeto | Sello de hora | 
|---|---|
| Cuadrícula de alarmas | Establezca un vínculo dinámico en la propiedad  Hora. | 
| Cuadrícula de historial de alarmas | Establezca un vínculo dinámico en la propiedad  Horacon un puntero de nodo. | 
En proyectos que admiten sesiones remotas, los dispositivos con configuraciones de hora local diferentes pueden mostrar distintas zonas horarias en los widgets. El sello de hora del widget se muestran en la zona horaria local del dispositivo, incluso cuando los eventos se producen en diferentes zonas horarias. En la columna 
Sello de hora 
de la Cuadrícula de alarmas
 o la Cuadrícula de historial de alarmas
, establezca un convertidor de tipo Evaluador de expresiones
 con la suma de las propiedades {Item}Time
 y {Sesión}TimeZoneOffset
. Consulte Ver alarmas en la zona horaria local remota.Entregue su opinión