Zonas horarias

La fecha y la hora de los eventos que se muestran en los objetos gráficos se registran en tiempo de ejecución en la zona horaria estándar.
FactoryTalk Optix
admite tres zonas horarias:
  • Zona horaria estándar UTC.
  • Zona horaria local de la máquina que ejecuta el
    FTOptixApplication
    .
  • Zona horaria de sesión admitida por aplicaciones en sesiones remotas.
El formato de fecha y hora sigue las especificaciones de
DateTime
de tipo de datos de OPC UA.
Las propiedades del objeto
BaseEventType
que administran eventos de fecha y hora son:
Propiedad
Tipo de datos
Descripción
Hora
UtcTime
Fecha y hora de la zona horaria estándar UTC + 0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Desplazamiento en minutos entre la fecha y hora UTC y la fecha y hora local del dispositivo para la aplicación. Por ejemplo, en un dispositivo establecido en UTC + 2, el desplazamiento es de 120 minutos. Si corresponde, el desplazamiento puede incluir
DaylightSavingInOffset
.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Desplazamiento de sesión de UTC + 0 para la fecha y hora.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal