Editar una plantilla de proyecto
Para editar una plantilla de proyecto, abra la plantilla y modifique el contenido para que aparezca por defecto en los proyectos creados con la plantilla. También puede editar el nombre y la descripción de la plantilla que se muestran en la tarjeta de plantilla para describir el contenido de la plantilla.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneProyecto.Se abre la página Inicio.
- Para abrir la plantilla, seleccione una de las siguientes opciones:
- Plantilla reciente. SeleccioneIniciooAbrir, y después seleccioneRecientepara seleccionar la plantilla que desee abrir.
- Plantilla remota. SeleccioneAbriry después seleccioneRemotopara seleccionar la plantilla que desea abrir, o introduzca unaURL remotay unaUbicaciónpara seleccionar una plantilla remota.
- Plantilla de Optix. SeleccioneAbriry después seleccionePlantillaspara seleccionar la plantilla de Optix que desea abrir.
- Cambie el contenido de la plantilla de Optix.
- Guarde la plantilla de Optix con:
- El mismo nombre. En la barra de herramientas, seleccione.Guardar
- Un nombre diferente:
- Nombre. Introduzca el nombre de la plantilla de Optix.
- Guardar como tipo. Seleccione Plantilla de Optix (*.optixt).
- Ubicación. La ubicación de las plantillas es de solo lectura.OBSERVACIÓN: Las plantillas de Optix se almacenan enC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Los nombres de las plantillas de Optix van precedidos de FTOptix_template_.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
- (opcional)Cifrar secretos. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
- SeleccioneAceptar.
- El mismo nombre y confirmado en el repositorio. En la barra de herramientas, seleccione .
- Cambie el nombre y la descripción de la plantilla predeterminados que aparecen en la tarjeta al seleccionar la plantilla:
- EnPropiedades, enNombre para mostrar, escriba un nombre descriptivo de la plantilla.
- EnDescripción, escriba una descripción como el propósito de la plantilla.CONSEJO: Las descripciones largas de las plantillas se truncan, pero aparecen en su totalidad al pasar el cursor sobre la descripción en la tarjeta de plantilla.
- Para cerrar la plantilla, desde la barra de herramientas principal, seleccione, y después, en la página de inicio, seleccione
ProyectoCerrar proyecto.
Entregue su opinión