Configurar un vídeo

Inserte un contenedor de archivos de vídeo en el proyecto y coloque en él un archivo de vídeo. Utilice archivos de vídeo locales en el proyecto o vídeos remotos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón secundario en un contenedor y, a continuación, elija
    Nuevo
    Contenido
    Vídeo
    .
  2. En
    Ruta
    , puede:
    • Seleccione
      Examinar
      y elija el vídeo local que desee mostrar.
      CONSEJO:
      Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar en
      Seleccionar archivo
      .
      Si el archivo no aparece en
      Seleccionar archivo
      , seleccione
      Icono Importar archivos
      Importar archivo(s)
      y en
      Importar archivo(s)
      , seleccione el archivo que desee importar y elija
      Seleccionar
      .
    • Introduzca la dirección del archivo de vídeo remoto que se va a mostrar.
  3. (Opcional) Configure las opciones de reproducción automática.
    • Reproducción automática
      . El vídeo se reproducirá automáticamente. Deshabilitado de forma predeterminada.
    • Silenciado
      . El vídeo se reproducirá sin sonido. Deshabilitado de forma predeterminada.
    • Bucles
      . Especifica el número de veces que se reproducirá el vídeo. El valor predeterminado es
      1
      .
  4. (Opcional)
    Silenciado
    .
  5. (Opcional) Establezca las propiedades
    Aspecto
    y
    Tamaño y diseño
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal