Vídeo

Reproduce un vídeo en tiempo de ejecución.

Caso de uso

Utilice vídeos incrustados para explicar un procedimiento manual.

Formatos de vídeo compatibles

El formato de vídeo compatible con
FactoryTalk® Optix™
depende de su sistema operativo.
En
Windows®
, se admiten los siguientes formatos de vídeo:
  • Vídeo DV
  • H.264
  • H.263 (perfil de referencia H.264 compatible con el modo de encabezado de vídeo corto MPEG-4 Pt2)
  • MJPEG
  • MPEG-4 Part 2
  • MPEG-4 v1/v2/v3
  • Windows Media Video (WMV)
En Ubuntu, los siguientes formatos están disponibles de forma predeterminada, sin complementos de terceros:
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
CONSEJO:
En Ubuntu,
FactoryTalk Optix
utiliza las capacidades de GStreamer, que se pueden ampliar a través de complementos de terceros, para admitir formatos de vídeo adicionales.
Es posible que se requiera una configuración manual para habilitar o instalar dichos componentes en la máquina de destino.
En OptixPanels se admiten los mismos formatos de vídeo, pero no se pueden instalar complementos adicionales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal