Configurar la ventana principal
Ajuste la configuración predeterminada del tipo de ventana principal.
- EnVista del proyecto, enUI, seleccioneMainWindow (type).
- EnPropiedades, ajuste la configuración de la ventana:
- X. Colocación horizontal de la ventana en el escritorio. El motor de presentación web omite esta propiedad.
- Y. Colocación vertical de las ventanas en el escritorio. El motor de presentación web omite esta propiedad.
- Ancho. Ancho de la ventana.Automáticoestablece el ancho de la ventana en función del ancho de sus objetos gráficos secundarios.
- Altura. Altura de la ventana.Automáticoestablece la altura de la ventana en función de la altura de sus objetos gráficos secundarios.
- Pantalla completa. Muestra la aplicación en modo de pantalla completa, ignorando las propiedadesXeY.CONSEJO: En sistemas LinuxRockwell Automation, la aplicación siempre se muestra en modo de pantalla completa, ignorando esta propiedad.
- Siempre en la parte superior. Muestra siempre la ventana de la aplicación por encima de otras ventanas. El motor de presentación web omite esta propiedad.
- Leyenda. Título de la ventana.
- Agregue objetos gráficos secundarios a la ventana. Consulte Objetos gráficos.
- Configure más ventanas para su proyecto. Consulte Configurar una ventana.
Entregue su opinión