Configurar una ventana

Agregue tipos de ventana adicionales al proyecto además del tipo de ventana principal predeterminado. Utilice tipos de ventana adicionales con diferentes motores de presentación.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Ventana
    .
  2. En
    Propiedades
    , ajuste la configuración de la ventana:
    • X
      . Colocación horizontal de la ventana en el escritorio. El motor de presentación web omite esta propiedad.
    • Y
      . Colocación vertical de las ventanas en el escritorio. El motor de presentación web omite esta propiedad.
    • Ancho
      . Ancho de la ventana.
      Automático
      establece el ancho de la ventana en función del ancho de sus objetos gráficos secundarios.
    • Altura
      . Altura de la ventana.
      Automático
      establece la altura de la ventana en función de la altura de sus objetos gráficos secundarios.
    • Pantalla completa
      . Muestra la aplicación en modo de pantalla completa, ignorando las propiedades
      X
      e
      Y
      .
      CONSEJO: En sistemas Linux
      Rockwell Automation
      , la aplicación siempre se muestra en modo de pantalla completa, ignorando esta propiedad.
    • Siempre en la parte superior
      . Muestra siempre la ventana de la aplicación por encima de otras ventanas. El motor de presentación web omite esta propiedad.
    • Leyenda
      . Título de la ventana.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal