Editar propiedades de un objeto gráfico

Cambie las propiedades de un objeto para cambiar el nombre, las propiedades exclusivas del objeto, así como su aspecto y comportamiento en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en el editor, seleccione el objeto que desee editar.
  2. En
    Propiedades
    , edite los valores de las propiedades.
    CONSEJO: Las propiedades que se muestran para un objeto dependen del objeto seleccionado. Consulte Propiedades comunes.
(Opcional) En
Eventos
, agregue métodos para que se ejecuten cuando un evento ocurra. Consulte Agregar un método a un evento existente.
CONSEJO: Los objetos del medidor contienen las categorías
Valor
y
Medidor
. Si las propiedades
Valor mínimo
y
Valor máximo
de un cambio del calibre cambian de forma continua y rápida, el rendimiento de la aplicación en tiempo de ejecución se ve afectado porque el calibre debe volver a dibujarse con cada cambio.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal