Herramientas de dibujo
Utilice las herramientas de dibujo del editor para mostrar formas personalizadas en tiempo de ejecución.
Formas
Puede dibujar formas unidimensionales, incluidos:
- Rectángulos y cuadrados. Consulte Dibujar un rectángulo.
- Óvalos y círculos. Consulte Dibujar una elipse.
- Líneas. Consulte Dibujar una línea.
- Polilíneas y polígonos. Consulte Polilínea.
CONSEJO:
Para mostrar u ocultar la cuadrícula, cambiar el tamaño de la cuadrícula y evitar que un dibujo se ajuste a la cuadrícula, consulte Configurar la cuadrícula del editor.
Entregue su opinión