Configurar un evento externo
Agregue un evento externo a un objeto. Un evento externo puede ser un evento de otro objeto. Agregar un evento de un objeto a otro objeto le permite evitar volver a crear el mismo evento para varios objetos.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que desea que contengá el evento externo.
- EnPropiedades, junto aEventos, seleccione
Agregar evento externo. - Seleccione el evento para gestionar los eventos de otro objeto.
- ElijaSeleccionar.El nuevo evento aparece enEventos.
- Si es necesario, vincule métodos al evento externo.Para obtener más información, consulte Agregar un método a un evento existente.
custom event
Entregue su opinión