Crear un vínculo dinámico complejo

Cree vínculos dinámicos complejos para transformar los valores vinculados.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto que contenga una propiedad para vincular.
  2. En
    Propiedades
    , pase el cursor por encima de la propiedad para vincular y elija
    Icono Agregar vínculo dinámico
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione
    Avanzado
    .
  4. (Opcional) Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el editor, seleccione
    Abrir en editor
    .
    CONSEJO: Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el editor resulta útil si edita un vínculo dinámico complejo con una lógica larga.
  5. Para insertar un vínculo dinámico:
    1. Seleccione
      Icono Agregar en azul
      Insertar
      y elija
      Vínculo dinámico
      .
    2. Para establecer, el origen de vínculo dinámico, seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      o arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
      La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, Icono Cambiar vínculo dinámico aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.
      CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, Icono vínculo dinámico no resuelto aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, Icono Vínculo dinámico roto aparece delante del vínculo.
  6. Para insertar un convertidor:
    1. Seleccione
      Icono Agregar en azul
      Insertar
      y elija un convertidor.
    2. Cree la lógica del convertidor introduciendo datos o creando vínculos dinámicos en los campos del convertidor.
      CONSEJO: Para crear un vínculo dinámico, seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      o arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
  7. Para cambiar la dirección del vínculo dinámico, seleccione el icono:
    • Icono de dirección de lectura para vínculo dinámico
      Lectura del nodo de origen al primario.
    • Icono de dirección de escritura para vínculo dinámico
      Escritura de un elemento primario en el nodo de origen.
    • Icono de dirección de lectura y escritura para vínculo dinámico
      Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
  8. Para vincular la variable de origen al índice específico de la variable principal:
    1. Seleccione
      Icono de configuración
      Configurar
      elija
      Agregar índice de matriz principal
      .
    2. Establezca el
      Valor de índice de la matriz principal
      .
  9. Para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable, seleccione
    Icono de configuración
    Configurar
    y elija
    Modo EU
    :
    • Predeterminado
      . No propaga la unidad de ingeniería (EU) a los convertidores. Si el valor de salida es un objeto de interfaz de usuario, no se aplica la conversión de EU.
    • Localizar
      . Propaga la EU a convertidores con la localización adecuada. Si la salida es un objeto de interfaz de usuario, la EU se convierte al sistema de medición actual.
    • Copiar EU desde el origen
      . Propaga la EU a los convertidores sin localización. Si la salida es un objeto de interfaz de usuario, la EU no se convierte al sistema de medición actual.
    Para obtener más información sobre sistemas de medición, consulte Sistemas de medición.
  10. Para agregar un convertidor de ruta dinámica:
    1. Seleccione
      Icono de configuración
      Configurar
      y elija
      Convertidor de clave-valor
      o
      Convertidor condicional
      .
    2. Establezca las propiedades del convertidor.
  11. Para agregar marcadores de posición de nodo de origen:
    CONSEJO: Agregue marcadores de posición de nodo de origen para modificar los vínculos dinámicos en función de los valores de los marcadores de posición en tiempo de ejecución. Puede utilizar estos vínculos dinámicos formateados para los alias.
    1. Junto al vínculo dinámico que desea editar, seleccione
      Icono Editar
      .
    2. Edite el vínculo dinámico agregando marcadores de posición entre llaves.
      Por ejemplo:
      /Objects/
      ProjectName
      /Model/Motor{0}
    3. En cada
      vínculo dinámico de {
      placeholder
      }
      , cree vínculos dinámicos a valores de marcadores de posición.
    En el ejemplo siguiente, el marcador de posición
    Motor
    {0}
    se resuelve en un valor de cuadro de número.
    Vínculo dinámico con un marcador de posición
    Diagrama que muestra un MotorWidget_Alias conectado a un Vínculo dinámico formateado y a un {0} Vínculo dinámico, cada uno de los cuales muestra una ruta con un marcador de posición para la sustitución dinámica de valores.
  12. Para eliminar un vínculo dinámico o un convertidor, en el bloque, seleccione
    Icono Eliminar
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal