Editor de clave-valor

Utilice el editor de clave-valor para configurar pares clave-valor para la conversión de vínculos dinámicos. Acceda al editor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.
CONSEJO: Abra el editor de clave-valor seleccionando
Icono Editar
junto al convertidor de clave-valor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.
Interfaz ConvertidorDeClaveValor1 que muestra una tabla con Claves (UInt32) y Valores (String). Las claves van de 0 a 6, cada una asignada a un día de la semana de lunes a domingo. Los resaltados numerados destacan la navegación, agregar, eliminar, tipo de datos, la clave seleccionada y el valor correspondiente.
Elemento
Nombre
Descripción
1
Ruta del convertidor
La ruta del convertidor.
2
Icono Agregar en negro
Agrega una fila de la tabla de clave-valor.
3
Icono Eliminar
Eliminar
Elimina la fila de la tabla de clave-valor seleccionada.
4
Tipo de datos
Indica el tipo de datos de las claves o los valores. Seleccione esta opción para elegir un tipo de datos diferente.
5
Clave
Una clave de convertidor (valor de origen).
6
Valor
Un valor que se corresponde con la tecla de la misma fila (valor de salida).
CONSEJO: El valor de la primera fila es el valor predeterminado. Si el valor de origen no se corresponde con ninguna clave del convertidor, el convertidor devuelve el valor predeterminado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal