Convertidor de clave-valor

Convierta el valor del origen en su valor primario correspondiente, basándose en una tabla de pares clave-valor. El convertidor de clave-valor convierte datos heterogéneos, como un color a un valor.

Entrada

Propiedades
Propiedad
Descripción
Claves y valores
Edite las claves y los valores en el editor de clave-valor. Consulte Editor de clave-valor .
Modo de vínculo dinámico
Lectura
Icono de dirección de lectura para vínculo dinámico
Lectura del nodo de origen al primario.
Valor predeterminado para vínculos dinámicos definidos en NetLogics.
Escritura
Icono de dirección de escritura para vínculo dinámico
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Lectura/escritura
Icono de dirección de lectura y escritura para vínculo dinámico
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
Valor predeterminado para los vínculos dinámicos creados en la interfaz de usuario
FactoryTalk Optix Studio
.
Vínculo dinámico de origen
Una variable con un valor correspondiente a una clave.
Esta propiedad solo está disponible para instancias de convertidor y no para tipos de convertidor.

Salida

El valor asociado a la clave en el mapa.

Ejemplo

Instancia de un convertidor de clave-valor
Bloque Convertidor de clave-valor conectado a Variable1, con un Vínculo Dinámico de Origen que hace referencia a Variable2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal