Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Responder a los cambios y mantener la agilidad con la tecnología digital

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Responder a los cambios y mantener la agilidad con la tecnología digital hero image

Ahora que tiene su Installed Base Evaluation™ en orden y una base digital para hacer un seguimiento de todo lo relacionado con las piezas, ¿cómo puede aprovecharlo para ser más ágil y productivo?

En este blog sobre la creación de una base digital, le mostramos cómo crear un programa digital integral que tenga en cuenta la organización y la cultura, la identidad y la gestión de accesos, la calidad y la gobernanza de los datos, y la facilidad de uso. En los últimos meses han ocurrido muchas cosas y, aunque nuestro mundo actual es diferente, muchos de los mismos factores se aplican, ahora más que nunca.

En esencia, lo digital permite compartir e intercambiar datos e información. Esto es más importante que nunca a medida que nos adaptamos a las demandas de producción, de la cadena de suministro y de la fuerza laboral que cambian rápidamente. Cuando se implementa de manera adecuada, lo digital le permite compartir fácilmente información entre equipos, entre turnos escalonados o entre niveles de la organización.

Priorice sus riesgos y adáptese

Al considerar cómo responder, las circunstancias variarán enormemente en cada caso. Tal vez haya visto un aumento de la demanda y deba cambiar sus programas de producción para tener en cuenta este aumento de la demanda. O, debido a la menor demanda, usted y sus equipos se encuentran con exceso de capacidad y pueden comenzar a revisar las actividades de mantenimiento, los proyectos futuros y las mejoras. 

Main Image

La Installed Base Evaluation™ le facilita la recolección y el análisis de información crítica sobre el rendimiento en sus instalaciones. Ahora está listo para planificar el futuro.

Más información

En ambos casos, el cambio puede ser rápido y su capacidad de responder con rapidez puede tener un gran impacto.

En cualquier caso, puede ser difícil mantener un control firme de su Installed Base Evaluation™. Con sistemas de producción en múltiples ubicaciones, es posible que los activos industriales hayan sido suministrados por varios proveedores y mantenidos por diferentes trabajadores.

Quizás no sepa que le falta una pieza de repuesto crítica hasta que la producción se detiene, o tal vez esa pieza en particular ya no se fabrica.  Cuando pierde el control de los sistemas y las piezas en sus instalaciones, se enfrenta a riesgos como la obsolescencia, la escasez de piezas y las carencias de capacitación del personal.

Sin embargo, al utilizar la tecnología digital puede obtener una imagen precisa de su Installed Base Evaluation™. Imagine no solo saber lo que tiene instalado, sino también cómo está cambiando con el tiempo. Esta información puede ofrecer una imagen clara de la Installed Base Evaluation™ y priorizar los riesgos que representan el mayor peligro para la producción. También puede descubrir riesgos adicionales en otras áreas del negocio. Por ejemplo, con esta visibilidad podría evaluar los dispositivos de sus activos más críticos y considerar programas de capacitación para asegurarse de que los trabajadores tengan las habilidades adecuadas para los activos que se espera que mantengan y operen.

¿Por dónde empezar?

Puede ser difícil saber por dónde empezar cuando hay muchas oportunidades y, a veces, muchas prioridades en conflicto. Centrarse en los activos críticos de una instalación puede ayudar a confirmar que sus recursos se asignan adecuadamente para mantener el tiempo productivo y la producción. 

Main Image

Comience su viaje digital empresarial con myRockwellAutomation.com.

Comenzar

Con visibilidad de su Installed Base Evaluation™, sabrá si hay suficientes piezas de repuesto en su inventario para asegurarse de que puede reemplazar un dispositivo en caso de fallo, lo que reduce el riesgo de tiempo improductivo prolongado.

Otra oportunidad durante tiempos de incertidumbre podría ser evaluar el riesgo de obsolescencia en toda su Installed Base Evaluation™. Conocer el estado del ciclo de vida de sus dispositivos instalados, tanto de Rockwell Automation como de terceros, puede hacer más que ayudar a planificar la modernización. Cuando la modernización no sea viable a corto plazo, esta información puede ayudarle a determinar una estrategia de asistencia técnica adecuada para asegurarse de que tiene acceso a piezas de repuesto y a los conocimientos necesarios para mantener la gestión de activos.

Un tercer uso de esta información es la capacitación.  Imagine no solo tener acceso a información y análisis de la Installed Base Evaluation™, sino también poder conectar su Installed Base Evaluation™ directamente a sus programas de capacitación para verificar que su equipo tenga las destrezas necesarias para mantener la producción. Con cursos online, My Equipment y la aplicación más amplia de conjuntos de herramientas digitales, esta conexión entre disciplinas se hace posible.

Más flexibles y productivos gracias a la tecnología

Los conjuntos de herramientas adecuados también pueden automatizar tareas que antes eran manuales o engorrosas, como acabamos de describir, para ayudarle a usted y a su equipo a ser más productivos.

Computadora

¿Está listo para digitalizar su programa de capacitación?

Encuentre un curso online

El acceso a los datos e información adecuados, ya sea Installed Base Evaluation™ insights, cursos online o cualquier otro tipo de información, es cada vez más importante a medida que las empresas intentan adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes.

Con el acceso digital disponible en cualquier momento, ahorra tiempo crítico al planificar una respuesta, tomar medidas y comunicarse con sus partes interesadas. Con los cronogramas de producción que cambian rápidamente, la planificación de la demanda y el impacto en la cadena de suministro, es más importante que nunca tener información confiable disponible para ayudarle a tomar decisiones y tomar acciones sensibles al tiempo.

Según el informe de ARC Strategies de julio de 2019, "Rethinking Asset Performance Management" (Repensar la gestión del rendimiento de los activos), la gestión de activos exitosa requiere una estrecha cooperación entre las funciones de mantenimiento, confiabilidad, ingeniería de procesos y operaciones en una instalación industrial. Las nuevas herramientas digitalizadas pueden ayudar a facilitar esa cooperación.

Si tiene dificultades para adaptarse a los cambios rápidos o no sabe por dónde empezar o cómo usar las nuevas tecnologías, considere My Equipment y cursos online como dos opciones que brindan acceso inmediato a información y conocimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarle a mejorar su agilidad organizacional.

Publicado 25 de mayo de 2020
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
  5. Chevron LeftChevron Left Responder al cambio y mantener la agilidad con la tecnología digital
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.