Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Reduzca el riesgo en el diseño de su E-house

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Central eléctrica de noche

No es fácil añadir más inteligencia a las e-houses, gestionar varios proveedores y cumplir plazos de proyectos más estrictos. Pero es un reto que usted y muchos otros EPC deben afrontar hoy en día.

Por eso, cada vez más EPC recurren a un sistema de potencia empaquetado inteligente, que consolida los sistemas eléctricos y de control de procesos en una sola solución.

Un sistema que unifica los sistemas eléctricos y de control de procesos puede reducir sus riesgos a la hora de diseñar y construir una e-house. Puede reducir el número de proveedores con los que debe trabajar de cuatro o más a uno. Esto, a su vez, puede reducir el tiempo y los costos de diseño. Y puede reducir la posibilidad de una mala comunicación con el proveedor, lo que puede crear costosos retos de integración.

Además, un sistema unificado le permite pasar de un enfoque cableado a uno conectado en red. Esto puede reducir sus costos de materiales, mano de obra y documentación.

Por supuesto, un sistema unificado y digitalizado también ofrece importantes beneficios a sus clientes. Les proporciona un sistema para control, visualización, archivado e informes. También les permite acceder a dato en tiempo real de dispositivos eléctricos inteligentes (IED) para ayudar al personal de operaciones y mantenimiento a tomar decisiones más inteligentes y rápidas.

Pero antes de dar el salto a la potencia empaquetada inteligente, asegúrese de encontrar un proveedor con la tecnología y la experiencia adecuadas para implementarla.

Encuentre al socio adecuado

En algunos casos, el proveedor de automatización que ya le proporciona su sistema de control de procesos puede simplemente ampliar su papel para proporcionar un sistema de control de procesos y eléctrico unificado.

...más EPC recurren a un sistema de alimentación eléctrica empaquetado inteligente, que consolida los sistemas de control eléctrico y de control de procesos en una sola solución.

Pero si el proveedor no tiene esta experiencia, es importante encontrar uno que sí la tenga en lugar de hacer que sea un proyecto de primera vez. Después de todo, algunos proveedores con experiencia en la implementación de sistemas de alimentación eléctrica empaquetada inteligente han ayudado a los EPC a reducir los costos de sus proyectos en un 25 por ciento o más.

Estos ahorros se pueden lograr reduciendo los costos de instalación, el tiempo de puesta en marcha y la documentación de ingeniería. Por ejemplo, en lugar de cablear individualmente cada componente con cables multiconductores, todo se puede conectar a través de un cable Ethernet. Además, un proveedor experimentado que pueda integrar productos de terceros y reducir las interfaces también puede reducir los costos de empaquetado del sistema en un 15 por ciento en comparación con una e-house "construida a mano".

El proveedor que elija también debe estar familiarizado con los últimos protocolos de comunicación. Deben poder usar IEC-61850 y EtherNet/IP a través de IED para brindar a los clientes acceso a dato en tiempo real sobre el equipo y las condiciones de operación.

Obtenga tranquilidad

Usted se enfrenta a demasiados riesgos para apegarse al enfoque tradicional de múltiples proveedores para diseñar y desarrollar e-houses. Con el socio adecuado, puede usar un sistema de alimentación eléctrica empaquetada inteligente para entregar con confianza e-houses más inteligentes a tiempo, según las especificaciones y dentro del presupuesto. Obtenga más información sobre las soluciones de alimentación eléctrica empaquetada inteligente.

Publicado 27 de agosto de 2018


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reduzca el riesgo en el diseño de su E-house
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.