Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Maximice el espacio en su gabinete y reduzca el costo

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Maximice el espacio en su gabinete y reduzca el costo hero image

La tripulación de la U.S.S. Enterprise nunca se preocupó por los límites del espacio en su viaje estelar por el infinito universo, pero en lo que respecta a su sistema de control, desafortunadamente, no tiene el lujo de un espacio ilimitado.

Debe explorar continuamente formas de trabajar dentro de esos límites y considerar cómo mantener simultáneamente los costos bajos y el rendimiento alto, todo ello con el fin de mantener la eficiencia del sistema.

Al explorar el espacio limitado en el universo del gabinete de su sistema de control, considere una variedad de maneras de ayudar a mejorar el rendimiento de su sistema mientras trabaja dentro de esas restricciones.

Desafíos de los límites de espacio

No aparcaría la nave Enterprise en un hangar de aviones, así que ¿por qué intentar meter un sistema de control en un gabinete demasiado pequeño para alojarlo?

Las limitaciones de espacio en su gabinete de control son un problema. Afortunadamente, los controladores continúan evolucionando para satisfacer las demandas de los clientes. Los puertos Ethernet incorporados y la mayor capacidad con el beneficio adicional de un alto rendimiento en los nuevos controladores pueden permitirle usar menos de ellos en su sistema de control. El resultado final: más espacio en su gabinete.

Los módulos de E/S mejorados le permiten cablear más dispositivos por módulo para simplificar el hardware. Esto le permite usar menos módulos en su sistema. De nuevo, obtiene más espacio en su chasis y en su gabinete.

Fuentes de alimentación más delgadas le permiten reducir las dimensiones generales del chasis, lo que libera aún más espacio. Al reducir el ancho total del sistema físico, evita que se incumplan los espacios libres mínimos de montaje o que el chasis se monte en una orientación no compatible debido a su tamaño. Incluso podría tener espacio para ampliar.

Y los cables de la fuente de alimentación redundante pueden permitir que su chasis se sitúe más cerca de la parte trasera de su gabinete gracias a los diseños con ángulo de 90 grados.

Organizado y eficiente

¡Qué enredo de telaraña hemos tejido! ¿Se imagina los problemas que surgirían si todo el cableado requerido en el puente de la nave estelar Enterprise no se consolidara de manera eficiente?

¡Los tribbles no serían el único problema de la tripulación! Lo mismo ocurre en el gabinete de su sistema de control. Por ejemplo, las nuevas opciones de cableado redundante proporcionan una forma más definida y eficiente de alimentar sus chasis redundantes, lo que contribuye a una instalación de sistema más organizada.

Las opciones de fuentes de alimentación delgadas también le permiten construir un sistema más eficiente porque se necesita menos espacio, al igual que la capacidad de consolidar E/S. Los módulos de E/S mejorados pueden ayudarle a obtener mejores resultados gracias a tiempos de respuesta más rápidos. También proporcionan un control de mayor rendimiento y más precisión debido a tiempos de ejecución más rápidos. Un control más preciso da como resultado un sistema más organizado y eficiente.

Preocupaciones sobre los costos

Desde controladores, hasta E/S, fuentes de alimentación y cables de fuente de alimentación redundantes, hay muchas maneras de ahorrar espacio en su sistema de control.

Su misión es ir donde ningún sistema de control ha ido antes…

Publicado 27 de junio de 2016


Dennis Wylie
Dennis Wylie
Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Maximice el espacio en su gabinete y reduzca el costo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.