Loading
Innovation Center LOGO

Sistema para bombeo de sólidos

Presentamos un desarrollo típico para una estación de bombeo de sólidos, haciendo uso del Studio 5000 y del FactoryTalk Optix. - [Tiempo de Implementación: 60 minutos]
Innovation Center Home Page
Aerial view of modern water cleaning facility at urban wastewater treatment plant. Purification process of removing undesirable chemicals, suspended solids and gases from contaminated liquid.
AHIC Color Logo
  • Visión general
  • Guía de Implementación
Innovation Center Home Page

¿Para qué sirve esto?

Esta aplicación permite monitorear, incluso de forma remota, el estado y el tiempo de funcionamiento de los equipos de una planta de bombeo de sólidos.

¿Esto me resulta útil?

  1. Si necesita implementar un panel para monitorear el funcionamiento de estaciones de bombeo de sólidos y similares que contengan el mismo tipo de equipos.

Áreas de aplicación: Se puede aplicar en entornos de procesamiento de líquidos.

 
  • Características Generales
    • Este desarrollo incluye lo siguiente:
      • Configuración de programa en Studio 5000
      • Configuración de pantalla en FactoryTalk Optix
  • Ventajas:
    • Presenta una referencia inicial para desarrollos de bombeo de sólidos
    • Permite monitorear, incluso de forma remota, el sistema.
  • Limitaciones/Desventajas
    • Se limita a plantas de bombeo con el mismo tipo de equipamiento.
 
 

Descargas

Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.

Archivo descargable ›
Términos y condiciones Aceptación. ROCKWELL AUTOMATION PROPORCIONARÁ ACCESO A LOS PRODUCTOS DE ROCKWELL (BUENAS PRÁCTICAS, APLICACIONES Y CONOCIMIENTOS) CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE Y CUMPLA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DESCARGANDO, INSTALANDO, COPIANDO O UTILIZANDO PRODUCTOS. SI ACEPTA ESTOS TÉRMINOS EN NOMBRE DE OTRA PERSONA, EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED REPRESENTA Y GARANTIZA QUE TIENE AUTORIDAD COMPLETA PARA OBLIGAR A ESA PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD LEGAL A ESTOS TÉRMINOS. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE, COPIE, ACCEDA NI UTILICE EL SOFTWARE Y/O LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUBE. 1. Rockwell Automation conserva la propiedad intelectual de todos los Productos y la documentación relacionada. No se otorgan derechos ni licencias distintos de los establecidos en este Acuerdo. La Empresa otorga a Rockwell Automation una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua y no revocable para utilizar cualquier comentario que la Empresa proporcione con respecto a los Productos, incluso si la Empresa ha designado los comentarios como confidenciales. Rockwell Automation tendrá derecho a utilizar los comentarios sin restricción ni compensación para la Empresa. 2. La empresa no puede subarrendar, ceder, otorgar licencias, sublicenciar o transferir de otro modo ninguno de los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. La empresa no puede asignar ni transferir de ninguna manera los derechos de acceso a los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. Se prohíbe cualquier ensamblaje inverso, ingeniería inversa, des compilación y creación de trabajos derivados basados en los Productos por parte de la Empresa. 3. La Empresa reconoce que los Productos proporcionados en virtud de este Acuerdo son Información confidencial de Rockwell Automation y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas registradas y/o secretos comerciales vigentes o pendientes de Rockwell Automation, y la Empresa acepta mantener la confidencialidad al no divulgar los Productos o la documentación a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation y para proteger la confidencialidad de los Productos como lo haría con la información confidencial de ella misma. La Empresa acepta que su obligación de confidencialidad en virtud de este párrafo sobrevivirá a la expiración o terminación de este Acuerdo. 4. La Empresa acepta que los Productos provistos bajo este Acuerdo son modelos y ejemplos y su aplicación y resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de cada cliente y proyecto. Rockwell Automation no garantiza los mismos resultados en cada caso. Este Acuerdo no se interpretará de ninguna manera como un compromiso por parte de Rockwell Automation en ningún momento para fabricar y/u ofrecer Productos para la venta. No existe un acuerdo a nivel de servicio explícito o implícito asociado con el uso de los Productos. Rockwell Automation no garantiza que las funciones contenidas en los Productos cumplan con los requisitos de la Empresa. La Empresa acepta usar todos los Productos solo de acuerdo con las instrucciones y solo para los usos previstos identificados en la documentación. 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ROCKWELL AUTOMATION NIEGA EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE NO INFRACCIÓN Y NO GARANTIZA EXPRESAMENTE QUE LOS PRODUCTOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD. EN NINGÚN CASO, ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSABLE DE (i) LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE AHORROS, EL TIEMPO DE INACTIVIDAD, LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O (ii) CUALQUIER LESIÓN PERSONAL, DAÑO A LA PROPIEDAD O DAÑO AL MEDIO AMBIENTE QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE AGRAVIO, INCLUYENDO NEGLIGENCIA. 6. LA EMPRESA ACUERDA INDEMNIZAR Y EXIMIR A ROCKWELL AUTOMATION DE TODOS LOS COSTOS, PREMIOS, DAÑOS, GASTOS Y HONORARIOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS) RESULTANTES O RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS (INCLUYENDO EMPLEADOS Y AGENTES DE LA EMPRESA) CONTRA ROCKWELL AUTOMATION, SUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES O EMPLEADOS POR LESIONES PERSONALES (INCLUYENDO LA MUERTE), DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS AMBIENTALES RELACIONADOS O RESULTANTES DEL USO DE LOS PRODUCTOS. 7. En caso de que se exporte un Producto, la Empresa acepta cumplir con todas las Leyes y Reglamentos de Control de Exportaciones de los Estados Unidos aplicables, y las leyes de control de exportaciones aplicables de otros países. Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Wisconsin. Este Acuerdo es el Acuerdo completo y exclusivo entre Rockwell Automation y la Empresa, y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relacionados con estos Productos.

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.

 

¿Cómo puedo hacerlo funcionar?

  • Hardware
    • Cualquier controlador Logix
    • Cualquier Panel Optix o PC
  • Software
    • Studio 5000 (el programa está elaborado en versión 36)
    • Factorytalk Optix (el programa está elaborado en versión 1.6)
  • Conocimientos previos 
    • Conocimiento básico de programación y configuración en:
      • Studio 5000
      • Factorytalk Optix
      • Lenguaje escalera
      • Diagramas de bloques
 
 
 
 

Guía de Implementación

 
 
 
 
  • Workflow step by step icon

    Paso 1.1

    Programa en Studio 5000

     

    1 - Extraiga los programas:

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image1.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image1.jpg

     
  • Workflow step by step icon

    Paso 1.2

    Programa en Studio 5000

     

    2 - Abra el programa de Studio 5000:

     

    Para la prueba de esta aplicación se la empleado un controlador 1756-L81E, con módulos analógicos y digitales.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image2.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image2.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 1.3

    Programa en Studio 5000

     

    3 - Revisar cómo se han organizado las tareas, de acuerdo con lo que trabajan:

    a) Lectura de entradas y salidas
    b) Tanque Tk01, con agitador
    c) Válvula TK600, regula la salida del agua del tanque de almacenamiento
    d) Bombas Pump600 y Pump601, de bombeo hacia el tanque con agitador
    e) Bomba Pump602 bombeo hacia el filtro de prensa

     

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image3.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image3.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 1.4

    Programa en Studio 5000

     

    4 - Identificar los tags que será necesario enlazar en el desarrollo de Optix.

    a) PV600.Out_Open
    b) SolidsTkDrive_Motor.Sts_Running
    c) SolidsTkDrive_Motor.Sts_Stopped
    d) P600_Motor.Out_Run
    e) P600_RunTime
    f) P601_Motor.Out_Run
    g) P601_RunTime
    h) P602_Motor.Out_Run
    i) P603_RunTime
     

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.1

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    1 - Abrir la carpeta descargada “Solids_Pumping_rev0”

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image1.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image1.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.2

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    2 - Dentro de la carpeta abrir el archivo de “FactoryTalk Optix” Solids_Pumping_rev0.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image2.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image2.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.3

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    3 - Configurar la comunicación Ethernet IP.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image3.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image3.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.4

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    4- Importar los tags, del programa de Studio 5000, necesarios para mostrar si los equipos están funcionando y por cuánto tiempo.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image4.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image4.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.5

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    5 - Revisar la jerarquía, donde se muestra los elementos empleados para elaborar la pantalla.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image5.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image5.jpg

  • Workflow step by step icon

    Paso 2.6

    Programa en FactoryTalk Optix 

     

    6 - Modificar los elementos gráficos de acuerdo con los cambios que deseen hacerse.

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image6.jpg

    solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image6.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image1.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image1

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image2.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image2

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image3.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step1_image3

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image1.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image1.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image2.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image2.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image3.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image3.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image4.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image4.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image5.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image5.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image6.jpg

solids-pumping-station_16x9-solids-pumping-step2_image6.jpg

 
 
 
 
AHIC Color Logo
 

Sistema para bombeo de sólidos

Versión 1.0 - Mayo de 2025

AHIC White Logo
¡Suscríbase!

Reciba directamente en su correo nuevos lanzamientos de aplicaciones y otras novedades del Innovation Center

Quiero suscribirme
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Descargas
  5. Chevron LeftChevron Left Application Hub - Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Sistema para bombeo de sólidos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.