Loading
Innovation Center LOGO
Recent ActivityRecent Activity

Integración Kinetix Premier

El proceso paso a paso para la integración Premier entre los variadores Kinetix y los controladores Logix en una plataforma, lo que simplifica la configuración de movimiento, el diagnóstico y los reemplazos para lograr la eficiencia pico. - [Tiempo de implementación: 60 min]
Innovation Center Home Page
Un hombre interactúa con una tableta para gestionar una máquina, lo que destaca el uso de dispositivos digitales en las tareas operativas.
Innovation Center LOGO
  • Visión General
  • Guía de Implementación
  • Descarga
  • Contáctenos
  • Suscríbase
Innovation Center Home Page
 

¿Qué hace esta aplicación?

La integración Premier de Rockwell Automation mejora el control de movimiento al permitir que los variadores Kinetix y los controladores Logix funcionen de forma nativa dentro de un entorno de diseño integrado. El uso de un solo software para configurar ambos simplifica la programación de ejes, la sincronización y la gestión de perfiles de movimiento, mientras que las configuraciones se almacenan automáticamente en el controlador.

Esta integración proporciona diagnósticos avanzados para el mantenimiento predictivo, una mejor visualización mediante gráficos prediseñados y una configuración automática de dispositivos, lo que reduce el tiempo improductivo al restaurar el firmware y los parámetros después de los reemplazos. El resultado: una solución de control de movimiento optimizada que aumenta la eficiencia, la confiabilidad y la productividad del cliente.

 

¿Esta aplicación es relevante para mí?

Esto es útil porque Premier Integration entre variadores Kinetix y controladores Logix aporta beneficios clave en aplicaciones de control de movimiento:

  • Simplificación del diseño y programación: Un solo software para configurar controladores y variadores reduce tiempo y errores.
  • Sincronización precisa y gestión de perfiles: Ideal para sistemas multieje y aplicaciones complejas.
  • Diagnósticos avanzados y mantenimiento predictivo: Permite detectar problemas antes de que ocurran fallas, evitando paradas no planificadas.
  • Visualización mejorada: Gráficos preconfigurados facilitan la operación y el monitoreo.
  • Configuración automática de dispositivos: Minimiza tiempos de inactividad al reemplazar variadores, restaurando firmware y parámetros sin intervención manual.

 

Áreas de aplicación: Alimentos, Manufactura, Bebidas.
 

AHIC Download ICON VF.png

Descarga

Tenga en cuenta: deberá aceptar los términos y condiciones para cada descarga.

Archivo descargable ›
Aviso legal Aceptación. ROCKWELL AUTOMATION PROPORCIONARÁ ACCESO A LOS PRODUCTOS DE ROCKWELL AUTOMATION (MEJORES PRÁCTICAS, APLICACIONES Y CONOCIMIENTOS) CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE Y CUMPLA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. USTED ACEPTA Y SE COMPROMETE A CUMPLIR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO AL DESCARGAR, INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE OTRO MODO LOS PRODUCTOS. SI USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS EN NOMBRE DE OTRA PERSONA, EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED DECLARA Y GARANTIZA QUE TIENE PLENA AUTORIDAD PARA OBLIGAR A ESA PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD LEGAL A ESTOS TÉRMINOS. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE, COPIE, ACCEDA NI UTILICE LOS PRODUCTOS, EL SOFTWARE Y/O LOS SERVICIOS EN LA NUBE. 1. Rockwell Automation conserva la propiedad y el título completos de todos los Productos y la documentación relacionada. No se otorgan derechos ni licencias distintos a los establecidos en este Acuerdo. La Compañía otorga a Rockwell Automation una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua y no revocable para utilizar cualquier retroalimentación que la Compañía proporcione con respecto a los Productos, incluso si la Compañía ha designado la retroalimentación como confidencial. Rockwell Automation tendrá derecho a utilizar la retroalimentación sin restricción ni compensación para la Compañía. 2. La Compañía no podrá arrendar, subarrendar, ceder, licenciar, sublicenciar ni transferir de otra manera ninguno de los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. La Compañía no podrá ceder ni transferir de otra manera los derechos de acceso a los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. Se prohíbe el ensamblaje inverso, la ingeniería inversa, la descompilación y la creación de obras derivadas basadas en los Productos por parte de la Compañía. 3. La Compañía reconoce que los Productos proporcionados en virtud de este Acuerdo son información de confidencialidad de Rockwell Automation y están cubiertos por derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/o secretos comerciales vigentes o pendientes de Rockwell Automation, y la Compañía acepta mantener la confidencialidad al no divulgar los Productos ni la documentación a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation y proteger la confidencialidad de los Productos como si fuera la información de confidencialidad propia de la Compañía. La Compañía acepta que su obligación de confidencialidad en virtud de este párrafo subsistirá tras la expiración o terminación de este Acuerdo. 4. La Compañía acepta que los Productos proporcionados en virtud de este Acuerdo son prototipos y ejemplos, y su aplicación y resultados pueden variar según las condiciones de cada cliente y proyecto. Rockwell Automation no otorga garantía de los mismos resultados. Este Acuerdo no se interpretará en modo alguno como un compromiso por parte de Rockwell Automation en ningún momento de fabricar y/o ofrecer Productos para la venta. No existe ningún acuerdo de nivel de servicio explícito o implícito asociado con el uso de los Productos. Rockwell Automation no garantiza que las funciones contenidas en los Productos satisfagan los requisitos de la Compañía. La Compañía acepta utilizar todos los Productos únicamente de acuerdo con las instrucciones y solo para los usos previstos identificados en la documentación. 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". ROCKWELL AUTOMATION RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. ROCKWELL AUTOMATION RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE NO INFRACCIÓN Y NO GARANTIZA EXPRESAMENTE QUE LOS PRODUCTOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O DE VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD. EN NINGÚN CASO ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSABLE DE (i) PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE AHORROS, TIEMPO IMPRODUCTIVO, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O (ii) CUALQUIER LESIÓN PERSONAL, DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS AMBIENTALES QUE SURJAN DE O EN CONEXIÓN CON ESTE ACUERDO, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O EN AGRAVIO, INCLUYENDO NEGLIGENCIA. 6. LA COMPAÑÍA ACEPTA INDEMNIZAR Y MANTENER A ROCKWELL AUTOMATION INDEMNE DE TODOS LOS COSTOS, PREMIOS, DAÑOS, GASTOS Y HONORARIOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE ABOGADOS) RESULTANTES DE O RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS (INCLUIDOS EMPLEADOS Y AGENTES DE LA COMPAÑÍA) CONTRA ROCKWELL AUTOMATION, SUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES O EMPLEADOS POR LESIONES PERSONALES (INCLUIDA LA MUERTE), DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS AMBIENTALES RELACIONADOS CON O RESULTANTES DEL USO DE LOS PRODUCTOS. 7. En caso de que se exporte un Producto, la Compañía acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones de control de exportaciones de los Estados Unidos aplicables, así como con las leyes de control de exportaciones aplicables de otros países. Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Wisconsin. Este Acuerdo constituye el acuerdo completo y exclusivo entre Rockwell Automation y la Compañía, y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relacionados con los Productos.
AHIC NEED HELP ICON VF.png

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda con una aplicación o tiene comentarios del Centro de Innovación, por favor  contáctenos.

 

¿Cómo puedo hacerlo funcionar?

  • Hardware
    • Computadora personal
  • Software
    • FactoryTalk Optix
    • Studio 5000
    • FT Echo
  • Conocimientos previos 
    • Conocimientos de programación y configuración en FactoryTalk Optix y Studio 5000.
 
 
 
 
 
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guía de Implementación

Este documento está dividido en dos partes, dos configuraciones son necesarias. Una para FT Optix y la otra en Studio 5000.

Primero se configurará la parte de Studio 5000.

 
AHIC STEP ICON.png
 

Parte I. 

Uso de las bibliotecas de dispositivos de Rockwell Automation en Studio 5000 Logix Designer

Requisitos previos

  • Conocimientos básicos de Studio 5000 Logix Designer.
  • Un proyecto existente ya creado.
  • (Recomendado) Studio 5000 Application Code Manager (ACM) instalado para acelerar el proceso de configuración.
     
  1. Paso 1.1
  2. Paso 1.2
  3. Paso 1.3
  4. Paso 1.4
  5. Paso 1.5
  6. Paso 1.6
Open All Close All
Paso 1.1
 

1. Descargue las Device Libraries

  • Vaya al Centro de descargas de Rockwell Automation: rockwellautomation.com.
  • Busque “Device Library” y descargue las bibliotecas necesarias.
  • (Opcional) Descargue Studio 5000 Application Code Manager (ACM) si aún no lo ha hecho.
  • Este software gratuito simplifica y acelera la configuración de Device Libraries.
  • Actúa como una extensión de Logix Designer para la configuración masiva de proyectos.
     
Paso 1.2
 

2. Registrar la biblioteca en Application Code Manager (ACM)

  • Ubique el archivo de comandos de setup en la carpeta raíz de la biblioteca.
  • Ejecute el script para registrar automáticamente todos los objetos de la biblioteca en ACM.
  • Una vez que se complete el script, cierre la ventana.
     
Paso 1.3
 

3. Importar objetos de la biblioteca usando el plugin Import Library Objects

En su proyecto Logix Designer, haga clic derecho en cualquier Task.
Seleccione Plugins → Import Library Objects.
Se abrirá el Library Object Import Wizard, que es una versión ligera de ACM dentro de Logix Designer.


En el panel izquierdo, verá su lista de bibliotecas registradas (aquellas para las que ejecutó el script de setup).
Dentro de la carpeta ralib device, encontrará todos los objetos de la biblioteca de dispositivos de Rockwell Automation.
Las carpetas comunes incluyen dispositivos discretos de potencia, dispositivos de red, etc.

Por ejemplo, abra la carpeta Power Motion y arrastre el dispositivo Kinetix 5500 al panel derecho debajo de Library Objects.

Puede arrastrar varios dispositivos o instancias si desea configurarlos en un solo proceso de importación.

 

kinetix-primer-integration_Imagen 1.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 1

Paso 1.4
 

4. Configure los parámetros del objeto

En la ventana Object Configuration, complete los parámetros del objeto:

  • Name → El nombre de la instancia para la AOI.
  • Description → Un texto breve y útil que aparece en el campo de descripción de la AOI y en las faceplates de HMI.

Utilice los menús desplegables para seleccionar la Task y el Program donde se importará la rutina.

En Tag Scope, elija si desea crear tags Program Scope o Controller Scope.

Para algunos objetos de dispositivos de energía, configure Object Interface Data Type:

Si utiliza un sistema PlantPAx con un controlador P, seleccione Predefined Data Type y tags Controller Scope.

Configure Include Hardware según sea necesario:

  • True → El asistente crea y configura automáticamente el módulo del dispositivo en el IO Tree.
  • False → Si ya tiene el módulo, asegúrese de que coincida con la definición requerida en el Device Library Reference Manual.

Verifique que el Module Name no use el mismo nombre que la AOI.

kinetix-primer-integration_Imagen 2.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 2

Paso 1.5
 

5. Complete el asistente de importación

En la ficha Linked Libraries, haga clic en Auto Create para generar todos los componentes necesarios.

Haga clic en Next para revisar los cambios pendientes.

A menos que se requieran modificaciones específicas, continúe con Finish.

Una vez que se complete la importación: El módulo aparece en el árbol de configuración de E/S.

Se crea una nueva rutina con un rung que contiene la instancia de AOI y todos los tags necesarios.

El código debe compilarse sin errores; no se necesita programación manual.
 

kinetix-primer-integration_Imagen 3.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 3

Paso 1.6
 

6. Integre la lógica personalizada

Las AOI de dispositivo incluyen interface tags que se usan para conectar su propia lógica de control:

  • CMD (Command) → Se usa para controlar las salidas del dispositivo (por ej., Start, Jog, Locate LED).
  • STS (Status) → Proporciona retroalimentación de estado (fallos, advertencias, conexión, etc.).
  • SET (Settings) → Se usa para parámetros configurables (por ej., Speed Setpoint, Trip Setpoint).
  • INF (Information) → Transfiere datos entre objetos relacionados (por ej., entre el dispositivo de potencia y la extensión, o el dispositivo de seguridad y el grupo).

No escriba directamente a los tags de salida del módulo que ya están vinculados a una AOI.

Cuando use instrucciones PlantPAx o MachineBuilder, estas escribirán automáticamente a estas interfaces de control.
 

kinetix-primer-integration_Imagen 1.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 1

kinetix-primer-integration_Imagen 2.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 2

kinetix-primer-integration_Imagen 3.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 3

 
 
 
AHIC STEP ICON.png
 

Parte II.

Uso de bibliotecas de dispositivos con FactoryTalk Optix

Requisitos previos

  • FactoryTalk Optix Studio v1.4 o posterior instalado.
  • Bibliotecas de Rockwell Automation descargadas del Product Compatibility and Download Center (PCDC).
     
  1. Paso 2.1
  2. Paso 2.2
  3. Paso 2.3
  4. Paso 2.4
  5. Paso 2.5
  6. Paso 2.6
Open All Close All
Paso 2.1
 

1. Descargue e instale la Device Library

Vaya al sitio web del PCDC de Rockwell Automation.
Busque la FactoryTalk Optix Library y verifique la compatibilidad de versiones.

Descargue el paquete de la última versión.

Ejecute el setup script proporcionado para copiar automáticamente los archivos de la biblioteca a la ubicación predeterminada de la biblioteca del usuario.

El script prepara el contenido tanto para FactoryTalk Optix Studio como para Studio 5000 Application Code Manager.

Paso 2.2
 

2. Importe objetos de la biblioteca al proyecto

Abra FactoryTalk Optix Studio y cree o abra un proyecto.

Para un proyecto nuevo: introduzca un nombre para el proyecto. Seleccione el tamaño de la pantalla. Haga clic en Create.

Organice su estructura:

  • En la carpeta UI, haga clic con el botón derecho del mouse → Add Subfolder.
  • Cambie el nombre para que coincida con el nombre de la biblioteca mediante el icono de edición.
  • Abra la ventana Libraries mediante el icono de la barra de herramientas.

La ventana lista todas las bibliotecas disponibles de la ruta predeterminada (incluidas las instaladas anteriormente).

Seleccione la nueva biblioteca para filtrar sus componentes.

Arrastre y coloque el componente de biblioteca deseado en la nueva subcarpeta.

La carpeta ahora contiene:

  • Frentes de dispositivo
  • Símbolos gráficos
  • Elementos privados (paneles, widgets)
  • Paneles de ayuda

Si necesita varios objetos de dispositivo y aparece un cuadro de diálogo "Conflicting Types Detected", elija:

  • Skip All → para mantener los tipos existentes.
  • Replace All → para actualizar a una versión más reciente.
  • Rename All → para crear nombres de tipo alternativos.

 

kinetix-primer-integration_Imagen 4.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 4

Paso 2.3
 

3. Copie y configure la hoja de estilos

En la carpeta UI, añada una nueva subcarpeta llamada Style Sheets.

Vuelva a abrir la Libraries Window y seleccione la Style Sheets Library.

Arrastre la ISA Style Sheet a la nueva carpeta Style Sheets.

 

Esta hoja de estilos sigue las normas HMI ISA-101 y se recomienda para una visualización coherente. Cierre la Libraries Window.

 

En la carpeta UI, seleccione Native Presentation Engine.

En sus propiedades, establezca Style Sheet = ISA Style Sheet.

 

kinetix-primer-integration_Imagen 5.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 5

Paso 2.4
 

4. Configure el driver de comunicación e importe tags

Si aún no existe ninguna estación, abra Dashboard → Configure Communications to Devices.

  • Haga clic en New Station.
  • Seleccione RAE EtherNet/IP Station → Next.
  • Ingrese el Controller Path y la IP Address en la Root Property.
  • Confirme con Next → la nueva estación aparecerá en Available Devices.
  • Seleccione la Configured Station en la carpeta Communication Drivers.

En sus propiedades:

  • Establezca Enable Extended Properties = True.
  • Active el modo Online para importar tags.
  • El proceso Tag Import se inicia automáticamente.
  • Revise todos los tags de controlador detectados.
  • Seleccione All o solo los tags requeridos → Next.

Cuando se complete la importación, el dispositivo aparecerá con los datos de tags sincronizados.

Haga clic en Exit para cerrar el asistente.

kinetix-primer-integration_Imagen 6.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 6

Paso 2.5
 

5. Configure los símbolos gráficos

En la carpeta UI, haga clic con el botón derecho del mouse en la ventana o pantalla de destino → New → [Library Folder] → [Device].

En Graphic Symbols, elija la representación deseada: Text Button o Graphic Button.

 

Vincule el símbolo a su instancia de Add-On Instruction (AOI): Seleccione el botón → establezca el Reference Tag navegando hasta el tag del objeto del dispositivo.

 

Para Configuration Label:

Déjelo en blanco para que se complete automáticamente con los metadatos de la descripción del tag, o ingrese una cadena personalizada. Mantenga los demás parámetros en sus valores predeterminados.

 

kinetix-primer-integration_Imagen 7.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 7

Paso 2.6
 

6. Guarde el proyecto y cree el runtime

Cuando esté listo para probar, haga clic en el menú desplegable Emulator → Local.

Presione + para añadir un New Target Device.

Rellene los campos:

  • Target Name
  • IP Address

Destination Path del Optix Panel
 

. Ejecute la emulación.

kinetix-primer-integration_Image 8.jpg

kinetix-primer-integration_Image 8

kinetix-primer-integration_Imagen 4.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 4

kinetix-primer-integration_Imagen 5.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 5

kinetix-primer-integration_Imagen 6.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 6

kinetix-primer-integration_Imagen 7.jpg

kinetix-primer-integration_Imagen 7

kinetix-primer-integration_Image 8.jpg

kinetix-primer-integration_Image 8

 
 
 
 

Integración Kinetix Premier

Versión 1.2 – junio 2026

 

 
 
Logotipo blanco de AHIC
¡Suscríbase!

Reciba nuevas versiones de apps y otras actualizaciones del Innovation Center directamente en su bandeja de entrada.

Quiero suscribirme.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Descargas
  5. Chevron LeftChevron Left Application Hub - Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Integración Kinetix Premier
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.