Definición del dispositivo
Esta sección muestra las definiciones de configuraciones específicas seleccionadas en el cuadro de diálogo Device Definition.
Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione Device definition en la vista Overview.
Vista Device Definition – Overview
Utilice la vista Overview del diálogo Device Definition para definir un dispositivo o para cambiar la definición del dispositivo.
Ejemplo de vista Device Definition – Overview

Overview incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Device Type | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. | Específico del dispositivo |
Name | Introduzca un nombre de dispositivo compatible con la norma IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo o si el nombre tiene más de 40 caracteres, el software lo ignorará. | Todos los valores válidos |
Description | Introduzca la descripción del dispositivo. | Todos los valores válidos |
Slot | Especifique el número de ranura donde se encuentra el dispositivo. Solo las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S son válidas dependiendo de la plataforma. Cuando se crea el dispositivo, el número de ranura cambia de manera predeterminada a la posición de la primera ranura disponible. Cuando se cambia el controlador a uno que acepta un número máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual no sea válido. | 1…32 |
Series | Especifica la serie del dispositivo. | Específico del dispositivo |
Revision | Especifica las revisiones mayor y menor del dispositivo. El rango válido para la revisión menor es de 1…255. | Específico del dispositivo |
Electronic Keying | Define la codificación electrónica usada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo.
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Disable Keying. Si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Le recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying. Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación. Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001. |
|
Connection | Especifique el tipo de datos transferidos entre el dispositivo y el controlador. Para la opción Listen Only, el controlador y el dispositivo establecen comunicación sin que el controlador envíe datos de configuración ni de salida al dispositivo. Se establece una conexión de datos de entrada completa, pero depende de la conexión entre el controlador propietario y el dispositivo. |
|
Encoder Type | Especifique el tipo de encoder en el cual funciona el módulo. |
|
Vista Device Definition – Define Counter
Use la vista Define Counter para definir los parámetros del contador cuando el tipo de encoder se configura como HSC.
Ejemplo de vista Device Definition – Define Counter

Define Counter incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Mode | Define el modo en el que funciona el contador. |
|
Invert Input A | Determina si se debe invertir la Entrada A. Este parámetro solo está disponible cuando el modo de contador se configura como conteo/dirección externa, conteo/dirección interna o impulsos ascendentes/descendentes. |
|
Invert Input B | Determina si se debe invertir la Entrada B. Este parámetro solo está disponible cuando el modo de contador se configura como conteo/dirección externa, conteo/dirección interna o impulsos ascendentes/descendentes. |
|
Invert Input A, B | Determina si se debe invertir la Entrada AB. Este parámetro solo está disponible cuando el modo de contador está configurado como Quadrature X1, Quadrature X2, o Quadrature X4. |
|
Input Z Function | Define la función para la Entrada Z. Cada función de contador (Restablecer, Almacenar, Cargar, Retener) solo puede ser activada por una entrada. Por ejemplo, si selecciona la función Entrada Z como “Restablecer” y “Retener”, las opciones que contienen “Restablecer” y “Retener” no están disponibles para seleccionar la función Entrada00. Si selecciona alguna opción para la función Entrada Z, la función Entrada00 se establece automáticamente en Not Used. |
|
Invert Input Z | Determina si se debe invertir la Entrada Z. |
|
Input00 Function | Define la función para Entrada00. Cada función de contador (Restablecer, Almacenar, Cargar, Retener) solo puede ser activada por una entrada. Por ejemplo, si selecciona la función Entrada Z como “Restablecer” y “Retener”, las opciones que contienen “Restablecer” y “Retener” no están disponibles para seleccionar la función Entrada00. Si selecciona alguna opción para la función Entrada Z, la función Entrada00 se establece automáticamente en Not Used. |
|
Invert Input00 | Determina si se debe invertir Entrada00. |
|
Vista Device Definition – Define Counter (solo recepción)
Use Define Counter para definir los parámetros del contador cuando el tipo de encoder se configura como HSC y la conexión se configura como Listen Only Data.
Ejemplo de vista Device Definition – Define Counter (solo recepción)

Define Counter (solo recepción) incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold | Determina si se utiliza Entrada00 para activar funciones de contador. |
|
Vista Device Definition – Define SSI
Use la vista Define SSI para definir los parámetros de SSI cuando el tipo de encoder se configura como SSI.
Ejemplo de vista Device Definition – Define SSI

Define SSI incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 | Define si la función de almacenamiento se activa mediante Entrada00. |
|
Invert Input00 | Define si se debe invertir la entrada indicada. |
|
Vista Device Definition – Define SSI (solo recepción)
Utilice la vista Define SSI para definir los parámetros de SSI cuando el tipo de encoder se configura como SSI y la conexión se configura como Listen Only Data.
Ejemplo de vista Device Definition – Define SSI (solo recepción)

Define SSI (solo recepción) incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 | Define si la función de almacenamiento se activa mediante Entrada00. |
|
Vista Device Definition – Define Windows
Utilice la vista Define Windows para definir los parámetros de Windows.
Esta vista no está disponible cuando la conexión se ha configurado como Listen Only Data.
Definición de dispositivo – Ejemplo de Define Windows

Define Windows incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Window | La ventana a la que se aplica esta configuración | 0…3 |
Mode | Define el contador o la variable SSI en la que debe funcionar la ventana. | Opciones para el modo HSC:
Opciones para el modo SSI:
|
Vista Device Definition – Output Assignments
Utilice la vista Output Assignments para definir el modo de funcionamiento de las salidas.
Ejemplo de vista Device Definition – Output Assignments

Output Assignments incluye estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Output | La salida a la que se aplica esta configuración. | 0…1 |
Selected Mode | Define el modo en el que funciona la salida. |
|
Vista Device Definition – Events
Utilice la vista Events para definir los parámetros de eventos.
Esta vista no está disponible cuando la conexión se configura como datos o como datos de solo recepción.
Ejemplo de vista Device Definition – Events

Los eventos incluyen estos parámetros:
Parámetro | Definición | Elecciones disponibles |
|---|---|---|
Eventxx – User Defined Data x | Asocia instancias de datos definidos por el usuario con eventos, Events, en el módulo. Se pueden elegir hasta tres instancias para cada evento. | Cuando el tipo de encoder se configura como HSC:
Cuando el tipo de encoder se configura como SSI:
|
Entregue su opinión