Vista Counter – Input

Utilice Counter – Input para configurar los tiempos de filtro Off → On y On → Off para las diferentes entradas.
Ejemplo de vista Counter – Input
La vista Counter – Input incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Input A
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input A
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input B
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input B
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input A, B
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input A, B
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Z
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input Z
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Input00
Off → On Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de desactivado a activado en el estado activado antes de que el dispositivo la considere válida.
Este parámetro no está visible si la función Entrada00 se establece en Not Used en el diálogo Device Definition.
Input00
On → Off Filter Time
Define cuánto tiempo debe permanecer una transición de entrada de activado a desactivado en el estado desactivado antes de que el dispositivo la considere válida.
Este parámetro no está visible si la función Entrada00 se establece en Not Used en el diálogo Device Definition.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal