Vista Counter
Counter solo está disponible cuando se selecciona HSC para el parámetro Encoder Type en el cuadro de diálogo Device Definition.
Counter muestra un resumen de la configuración de contadores del módulo
Ejemplo de vista Counter

La vista Counter incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Rollover | Muestra el valor del tag de salida RolloverValue. Si un contador cuenta progresivamente, cuando el valor del contador llega al valor de Rollover – 1, pasa al valor de Rollunder al recibir el siguiente conteo. El tag Rollover se establece en 1. |
Rollunder | Muestra el valor del tag de salida RollunderValue. Si un contador cuenta regresivamente, cuando el conteo llega al valor de Rollunder, pasa al valor de Rollover – 1 al recibir el siguiente conteo. El tag de Rollunder se establece en 1. |
Load Count Value | Muestra el número de conteos preseleccionados que se deben cargar en el contador cuando se activa la función de carga. |
Load Revolution Value | Muestra el número de revoluciones preseleccionadas que se deben cargar en el contador cuando se activa la función de carga. |
Average Over | Define si se debe promediar en función del número de impulsos o durante un período de tiempo al calcular la anchura de impulso, la aceleración y frecuencia promedio.
|
Pulses to Average Over | Define el número de impulsos que se deben promediar. Este ajuste solo está disponible cuando Counter Average Over se establece en Pulses. |
Time to Average Over | Define la duración en milisegundos que se debe promediar. Este ajuste solo está disponible cuando Counter Average Over se establece en Time. |
Apply Reset to Time Derived Values | Especifica si se restablecen los valores derivados del tiempo cuando se restablece el contador.
|
Invert Counter Direction | Especifica si se debe invertir la dirección del contador.
|
Engineering Units | Define la unidad de medición a la cual se escalan los valores de conteo, frecuencia y aceleración en los impulsos. Por ejemplo, si la unidad de medición es “abc”, las unidades de los tags de entrada escalados son las siguientes:
|
Scalar | Define el valor que se usa para multiplicar los valores de conteo, frecuencia y aceleración en impulsos para alcanzar los valores escalados en unidades de medición. |
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico. |
Diagnóstico del contador
Para ver el diagnóstico de contador, seleccione Diagnostics en la vista Counter.
Ejemplo de Diagnóstico de contador

Entregue su opinión