Pluma de polígono

Pluma de polígono

Pluma de objeto de gráfico de XY. Dibuja una línea cuyas dimensiones representan ambas dimensiones de una variable de matriz bidimensional y vincula el primer y el último punto hasta dibujar un polígono
BrowseName
XYChartPolygonPen
SuperType

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Matriz de puntos
PointArray
Matriz bidimensional de coordenadas X, X que deben ser dibujadas por el gráfico
Color de relleno
FillColor
Color de relleno del área del polígono
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono
Grosor
Thickness
Grosor de la línea
Habilitado
Enabled
(Heredado de la pluma de gráfico de XY)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal