Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo

El cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Algunos parámetros del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
no están disponibles para todos los tipos de dispositivo.
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Nombre
Especifica el nombre del dispositivo.
El nombre debe cumplir el estándar IEC_61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite.
Descripción
Especifica la descripción del dispositivo.
La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales.
Ranura
Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. Solo son válidas las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S, dependiendo de la plataforma.
Una vez creado el dispositivo, el número de la ranura se establecerá de forma predeterminada como la primera posición de ranura disponible.
Cuando el controlador cambia a un controlador que admite un recuento máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual ya no sea válido.
Serie
Especifica la serie del dispositivo.
Revisión
Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es de 1 a 255.
Codificación electrónica
Define la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la Codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Establece el tipo de conexión o el formato de comunicación.
Para obtener información detallada sobre la
Conexión de bastidor
, consulte Conexión de bastidor.
Configurado por
Muestra la entidad que configura el dispositivo.
Los valores válidos son:
  • Este controlador
  • Medios externos
Los valores disponibles dependen del software host. Los valores que no son compatibles con el software se ocultan.
Datos de entrada/Datos de salida
Seleccione el tipo de datos de entrada y salida del dispositivo.
Modo de salida
Define el modo de salida del dispositivo.
Contadores
Seleccione el número de contador del dispositivo.
Dirección Ethernet
Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
  • Red privada
    . Seleccione el valor entre 1 y 254.
  • Dirección IP
    . Introduzca una dirección IP única para identificar cada nodo en la red IP.
  • Nombre de host
    . Introduzca un nombre de dominio completo, como device.yourcompany.com.
Habilitar la Traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT)
Habilita las comunicaciones de seguridad con un dispositivo direccionado a través de NAT.
Dirección de dispositivo real
Especifica la dirección IP del dispositivo en la red privada de la NAT. Es la misma dirección IP que se encuentra en la vista
Protocolo de Internet
.
Este parámetro está disponible cuando se activa la casilla
Habilitar la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT)
.
Tamaño del chasis
Establece el tamaño del chasis del bastidor que contiene el dispositivo de puente del adaptador. Solo se muestran los tamaños de chasis válidos.
El tamaño del chasis no puede establecerse como un tamaño inferior al del último dispositivo en el chasis.
Este parámetro solo está disponible cuando el dispositivo es un adaptador en la topología.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal