Conexión de bastidor

Cuando un dispositivo de E/S digital se encuentra en un chasis remoto (con respecto a su propietario), el usuario puede seleccionar el uso de conexiones de bastidor para comunicarse con los dispositivos de E/S digitales en ese chasis remoto.
Un adaptador y los dispositivos de E/S se configuran para utilizar conexiones de bastidor seleccionando el formato de comunicación Optimización de bastidor al crear el dispositivo. Para los adaptadores, esto especifica que el adaptador debería crear una "imagen" de bastidor y devolver los datos de E/S de la imagen del bastidor al controlador. Para los dispositivos de E/S, esto especifica que este dispositivo "participará" en la conexión de bastidor y que sus datos de E/S deben devolverse de la misma manera.
La elección de una conexión de bastidor solo está disponible para los dispositivos de E/S digitales, aunque también se permiten las conexiones directas a los dispositivos de E/S digitales. De hecho, el sistema puede realizar en el mismo chasis tanto conexiones directas como conexiones de bastidor. Los dispositivos de E/S analógicos no pueden participar en la conexión de bastidor, por lo que todas las conexiones a dispositivos analógicos son conexiones directas. Los dispositivos analógicos nunca ofrecen el formato de comunicación Optimización de bastidor.

Ventajas de las conexiones de bastidor

La conexión de bastidor economiza el uso de la conexión entre el propietario y el dispositivo digital de E/S en el chasis remoto. Solo se realiza una conexión desde el controlador con el adaptador ControlNet para la imagen de bastidor.

Limitaciones de las conexiones de bastidor

Una conexión de bastidor solo transfiere entrada y salida hacia y desde el controlador. Todos los demás datos de entrada que podría devolver el dispositivo en una conexión directa, como estado o diagnóstico, no se devuelven a la Imagen de bastidor.
Una conexión de bastidor solo permite que se utilice un valor RPI para todos los dispositivos configurados para la comunicación de bastidor. En lugar de tener varias conexiones directas con valores RPI para cada una de ellas, el propietario tiene una única conexión de bastidor con un único valor RPI. Dicho valor RPI acomoda todos los dispositivos digitales de E/S en el chasis.
En este ejemplo, el propietario aún tiene comunicación con todos los dispositivos de E/S del chasis remoto, pero solo ha usado una conexión. Los datos de los tres dispositivos se envían juntos, de forma simultánea, a la velocidad RPI especificada por el adaptador ControlNet (número de catálogo 1756-CNB). Al usar conexiones de bastidor, se ha eliminado la necesidad de establecer tres conexiones independientes.
rackConn

Limitaciones de las conexiones de bastidor de E/S ControlLogix

Cuando se utiliza la E/S ControlLogix con un adaptador ControlNet (número de catálogo 1756-CNB o 1756-CNBR) remoto, hasta un máximo de 5 controladores pueden crear conexiones de bastidor al adaptador ControlNet. Fallarán todas las solicitudes posteriores de conexión de bastidor, a excepción de las conexiones de solo recepción, que son prácticamente ilimitadas.

Limitaciones de las conexiones de bastidor de E/S FLEX

Cuando se utiliza E/S FLEX con un adaptador de E/S FLEX (número de catálogo 1794-ACN15, 1794-ACNR15) remoto, un controlador puede crear una conexión de bastidor con el adaptador FLEX ControlNet. Fallarán todas las solicitudes posteriores de conexión de bastidor.
No puede inhibir la conexión a un dispositivo de E/S FLEX que esté configurado para utilizar la Optimización de bastidor.

Consejos para la utilización de conexión de bastidor

En general, se debe utilizar una conexión de bastidor para los dispositivos digitales de E/S de un chasis remoto si:
  • La mayoría de los dispositivos del chasis remoto son digitales
  • El controlador propietario se está quedando sin conexiones
    CONSEJO:
    Le recomendamos que no utilice una conexión de bastidor para los dispositivos de diagnóstico de E/S. Los datos del diagnóstico no se transfieren por medio de las conexiones de bastidor. La pérdida de datos del diagnóstico anula el propósito de utilizar dispositivos de E/S con capacidades de diagnóstico.
Si desea más información sobre los dispositivos analógicos ControlLogix, consulte el
Manual de usuario de los modules de E/S analógicos ControlLogix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal