Parámetros del cuadro de diálogo Restablecer propiedad

El cuadro de diálogo
Restablecer propiedad
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Contraseña
El campo de contraseña tiene estas características:
  • La contraseña no tiene una longitud mínima
  • La longitud máxima de la contraseña es de 40 caracteres
  • No distingue entre mayúsculas y minúsculas
Los valores válidos son:
  • Mayúsculas A...Z
  • Minúsculas a...z
  • Los números del 0 al 9
  • Los símbolos ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : ; ? , . /
Restablecer propiedad
Restablece el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica. El dispositivo será propiedad del usuario que lo configure correctamente después.
Al restablecer la propiedad, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que podría ocasionar una pérdida de control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal