Cuadro de diálogo Restablecer propiedad

Utilice el cuadro de diálogo
Restablecer propiedad
para restablecer la propiedad del dispositivo.
Al restablecer la propiedad en un dispositivo que se está utilizando actualmente para el control, se romperán todas las conexiones con el dispositivo y es posible que se interrumpa el control. Si varios controladores intentan compartir este dispositivo, al restablecer la propiedad, el primer controlador que lo configure correctamente será el propietario del dispositivo. Para que el controlador correcto asuma la propiedad, deberá inhibir la conexión en todos los controladores antes de confirmar la operación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal