Parámetros de la vista Sincronización de hora
La configuración de
Sincronización de hora
proporciona información relacionada con los relojes de la CIP Sync en la red o en el chasis local.La información acerca de los relojes no se muestra si el dispositivo está fuera de línea o la sincronización de hora de CIP Sync está deshabilitada.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Sincronización de hora de CIP Sync | Indica si Sincronización de hora está habilitada o deshabilitada en el dispositivo. |
Hora del sistema UTC | Indica la hora actual del sistema en formato de hora coordinada universal (UTC). La hora no incluye los desplazamientos de zona horaria ni de ajuste del horario de verano. |
Reloj de gran maestro Reloj local | Muestra información de las propiedades del reloj correspondiente al reloj de gran maestro y el reloj local. La información incluye:
|
Identidad | Muestra el identificador exclusivo del reloj. El formato depende del protocolo de red. La red Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador mientras que las redes ControlNet y DeviceNet codifican el ID del proveedor y el número de serie en el identificador. |
Clase | Muestra la medida de capacidad de seguimiento del reloj en orígenes de referencia principales. El fabricante de hardware predefine esta opción. Los valores oscilan entre 0 y 255, siendo cero (0) el mejor reloj. Los relojes con valores de Clase por debajo de 128 solo pueden ser relojes maestros. |
Precisión | Muestra la precisión absoluta esperada del reloj en relación con la fecha de reloj 1 de enero de 1970. La precisión se especifica como una escala graduada que comienza en 25 ns y termina en un valor mayor que 10 segundos o un valor desconocido. Cuanto menor sea el valor de la precisión, mejor será el reloj. |
Varianza | Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherentes del reloj. El valor se representa en unidades de registro dentro de la escala de desplazamiento. Cuanto menor sea la varianza, mejor será el reloj. |
Origen | Muestra el origen de hora del reloj. Los valores disponibles son Reloj atómico, GPS, Radio, PTP, NTP, Microteléfono, Otros, y Oscilador. |
Prioridad 1 Prioridad 2 | Muestra la prioridad relativa del reloj con otros relojes del sistema. Los valores de prioridad oscilan entre 0 y 255. El valor máximo de prioridad es cero (0). El valor predeterminado para las dos selecciones es 128. |
Descripción | Muestra información sobre el reloj. El proveedor del reloj de gran maestro controla el reloj de gran maestro. La información incluye:
|
Estado de sincronización | Especifica si el reloj local está o no sincronizado con el reloj de referencia gran maestro. Un reloj está sincronizado cuando posee un puerto en el estado esclavo y recibe actualizaciones del maestro de la hora. |
Desplazamiento a maestro | Muestra la cantidad de desviación entre el reloj local y el reloj de gran maestro en nanosegundos, actualizada en cada intervalo de sincronización. |
Backplane | Muestra el estado actual del backplane. Los valores disponibles son:
|
EtherNet | Muestra el estado del puerto EtherNet. Los valores disponibles son:
|
Entregue su opinión