Vista Sincronización de hora

La vista
Sincronización de hora
permite ver información relacionada con la sincronización de hora de CIP Sync. Utilice
Sincronización de hora
para ver qué dispositivo está regulando actualmente la hora del sistema y ver información relacionada con los relojes CIP Sync.
CIP Sync se basa en el estándar IEEE 1558, el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP). Este protocolo ofrece un mecanismo estándar para sincronizar los relojes de una red de dispositivos distribuidos y define el objeto de sincronización de hora, que proporciona una interfaz CIP al estándar IEEE 1588.
Si el dispositivo está fuera de línea y CIP Sync está deshabilitada, los ajustes no tienen ningún valor. Para obtener más información sobre CIP Sync, consulte la publicación IA-AT003.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal