Loading
Capacidad

Recomendaciones de dispositivos de bloqueo-etiquetado normativo

De los líderes mundiales en soluciones de seguridad diseñadas
Trabajador de la instalación con una remera azul y un chaleco de seguridad amarillo revisa las recomendaciones de dispositivos de bloqueo-etiquetado en una etiqueta roja con una raya diagonal blanca y un triángulo rojo con un signo de exclamación en el medio debajo de un rectángulo blanco cubierto con un óvalo blanco y un óvalo rojo que cuelga del picaporte de la puerta del gabinete
Soluciones de seguridad
  • Servicios del Programa LOTO
  • Procedimientos
  • Auditoría
  • Capacitación
  • Política
  • Recomendaciones sobre dispositivos
  • Software ScanESC

Como líder mundial en servicios de bloqueo-etiquetado, Rockwell Automation prueba constantemente nuevos dispositivos de bloqueo para confirmar que funcionan y que son fáciles de usar. Cada programa de bloqueo-etiquetado realizado por Rockwell Automation incluye una lista de bloqueos, dispositivos y estaciones de dispositivos de bloqueo recomendados.

Las recomendaciones de dispositivos son el paso final en el desarrollo de un programa de bloqueo-etiquetado. Al comprar los bloqueos, etiquetas y dispositivos correctos, se beneficia con la eficacia del proceso de bloqueo-etiquetado. También ayuda a que los empleados se sientan seguros de que cuando llevan a cabo los procesos de bloqueo-etiquetado en un equipo, este permanezca bloqueado de forma segura.

Nuestros especialistas están siempre informados sobre los últimos productos. Gracias al conocimiento que nuestros especialistas tienen de los dispositivos y de sus políticas personalizadas de bloqueo-etiquetado, ellos les brindarán las mejores recomendaciones sobre los dispositivos más modernos y adecuados para sus necesidades.

Soluciones de almacenamiento de dispositivos de bloqueo-etiquetado

Dónde almacenar sus dispositivos y bloqueos

Para que un programa de bloqueo-etiquetado sea efectivo, se deben implementar varios componentes clave. Uno de estos componentes clave es contar con el hardware necesario para realizar el mantenimiento de las actividades. Los bloqueos y los dispositivos son los instrumentos para realizar bloqueos, por lo cual, la accesibilidad completa de estas herramientas es fundamental. Determinar la mejor ubicación para estos dispositivos es la diferencia entre un programa de bloqueo-etiquetado eficiente y uno ineficiente.

Con frecuencia, esto determinará si los empleados utilizarán o no bloqueo cuando sea necesario y, en este último caso, existe la posibilidad de cuasi accidentes, lesiones o fatalidades innecesarias. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para conservar los dispositivos de bloqueo?

La principal recomendación al momento de decidir dónde ubicar los gabinetes de almacenamiento de dispositivos de bloqueo es mantenerlos accesibles y de fácil acceso. Muchos trabajadores se quejaron de que si les lleva más de unos minutos buscar un simple bloqueo y una etiqueta, prefieren saltar todo el paso y trabajar en el equipo sin el bloqueo adecuado.

Afortunadamente, mantener el hardware de bloqueo dentro del alcance es una solución posible.

Cuando llega el momento, los empleados autorizados pueden notificar de inmediato a los operadores o a otros miembros del personal sobre el bloqueo que se está realizando y, al mismo tiempo, tomar los dispositivos y bloqueos adecuados después de revisar el procedimiento de bloqueo. Cuanto menor sea la distancia que tengan que caminar los empleados desde la máquina hasta el lugar de almacenamiento del dispositivo de bloqueo, más probable será que realmente bloqueen la máquina.

Según la disposición de la instalación, puede variar la ubicación adecuada de los gabinetes de almacenamiento para una máxima eficiencia. Algunas instalaciones tienen un edificio principal, con amplios espacios abiertos donde funcionan todas las líneas de producción. Otras instalaciones están divididas en compartimientos, con cada línea de producción separada de la otra. Y otras son aún más complicadas, con disposiciones tipo laberinto. 

Estas son algunas opciones recomendadas para cada situación:

Para edificios en donde todos los equipos de producción se encuentran en un lugar

Para instalaciones pequeñas, un lugar único y centralizado podría ser ideal, como un pilar central en el edificio. Para instalaciones más grandes, podría ser necesario colocar un lugar de almacenamiento para cada área de producción, por ejemplo un lugar para “Área de empaquetado”, uno para “Área de mezclado”, etc. Si la disposición contiene varias líneas de producción largas, puede ser mejor tener una estación para cada línea. En otras ocasiones, puede ser más fácil tener una estación en el medio de cada pared para que, independientemente de qué equipo se esté utilizando, los dispositivos se encontrarán cerca.

Para edificios divididos en varias secciones y salas, conectadas por un pasillo principal

Si cada sección de la instalación está conectada por pasillos principales, un lugar ideal sería en esos pasillos principales. Otra opción es colgar gabinetes en la entrada a cada sala; al mantener siempre la misma ubicación a los empleados les resultará más fácil localizar los dispositivos de área en área.

Para instalaciones con estructuras sin un patrón o sin un pasillo principal

Para disposiciones como esta, podría ser más complicado mantener una ubicación constante de las cajas de almacenamiento, pero no es imposible. Trate de dividir el edificio en secciones de un tamaño razonable como punto de partida. De ahí en adelante, encuentre un punto centralizado en cada área que sea abierto y que no esté lleno de equipos y maquinarias. Esto garantizará que las estaciones de bloqueo sean fáciles de localizar y de acceder. Trate de mantener la misma distancia entre las estaciones.

Para equipos en azoteas como unidades de tratamiento de aire y ventiladores de extracción

Una opción sería ubicar una estación de bloqueo en la entrada principal de la azotea. Debido a que los trabajadores utilizarán la entrada principal para acceder a los equipos, darles acceso a los bloqueos y a los equipos al mismo tiempo es lo ideal. Generalmente, no se recomienda el almacenamiento en el exterior debido a las condiciones climáticas pero, para climas más cálidos, podría ser una opción.

Para instalaciones que varían en todas las aplicaciones

Siempre que la compañía esté dispuesta a proporcionar dispositivos para todos los empleados autorizados, pueden proporcionarles a todas las personas autorizadas un kit de dispositivo personal para llevar mientras realizan los trabajos de mantenimiento de las máquinas.

¿Necesita ayuda con el bloqueo-etiquetado?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y asistir su inversión en automatización

Pida que un especialista en LOTO se ponga en contacto con usted

Recomendado para usted

Seguridad y gestión de riesgos en la era de IIoT
Main Image
Informe oficial
Seguridad y gestión de riesgos en la era de IIoT

Este e-book arroja nueva luz sobre el valor empresarial de la seguridad. Muestra una asociación clara entre la adopción de las prácticas recomendadas de seguridad y gestión de riesgos y los beneficios operativos.

Descárguelo ahora
Loading
Loading
Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Cap... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Soluciones de seguridad Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Servicios del programa de bloqueo-etiquetado Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Recomendaciones sobre el dispositivo de bloqueo-etiquetado Chevron RightChevron Right