Descargas
¿Para qué sirve?
Este documento describe la implementación de una estrategia de procesos usando la biblioteca Sequencer para procesos industriales con tecnologías PlantPAx, junto con Studio 5000 Logix Designer y FactoryTalk View.
Su objetivo es servir como guía de referencia práctica para el desarrollo de aplicaciones basadas en secuencias, lo que permite la construcción de soluciones estandarizadas, reutilizables y escalables, alineadas con las mejores prácticas en automatización industrial.
Con este enfoque, es posible:
- Reducir la complejidad durante el desarrollo
- Mejorar la capacidad de mantenimiento del sistema
- Garantizar una operación coherente en diferentes procesos o unidades de planta
¿Me resulta útil?
Esta solución está orientada a diferentes perfiles dentro del entorno de automatización industrial:
- Ingenieros de automatización: Permite la implementación de estrategias de control de forma estructurada mediante el uso de bibliotecas PlantPAx estándar, lo que facilita el desarrollo de lógica modular organizada y alineada con las arquitecturas de control distribuido modernas.
- Operadores de planta: Proporciona interfaces gráficas intuitivas y coherentes para monitorear y controlar secuencias, mejorando la visibilidad de los procesos, reduciendo los errores operativos y facilitando la interacción con el sistema.
Tenga en cuenta: deberá aceptar los términos y condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con una aplicación o tiene comentarios del Centro de Innovación, por favor contáctenos.
¿Cómo puedo hacerlo funcionar?
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Para implementar esta solución, se requiere el siguiente entorno:
- Hardware:
- ControlLogix/CompactLogix Controller
- Estación HMI
- Software:
- Studio 5000 Logix Designer
- FactoryTalk View
- PlantPAx Process Library
Guía de implementación
- Paso 1
- Paso 2
- Paso 3
- Paso 4
- Paso 5
- Paso 6
- Paso 7
- Paso 8
- Paso 9
- Paso 10
- Paso 11
- Paso 12
- Paso 13
- Paso 14
Definición de dispositivos: válvulas, bombas y sensores.
Studio5000
Se supone que el proyecto ya tiene el equipo necesario conectado y creado en el programa Studio 5000, que en este caso será: 5 válvulas, 1 sensor de nivel y 2 bombas, y que estos ya se importaron a la rutina del secuenciador que ya está dentro de las bibliotecas PlantPAx, con el nombre: CS_raP_Opr_Seq
Importar la rutina del secuenciador de PlantPAx en Studio 5000.
En Studio 5000 Logix Designer:
- Importe desde las bibliotecas PlantPAx la rutina: P_Seq (CS_raP_Opr_Seq)
- Seleccione la rutina correspondiente
secuencias-de-tanques-con-secuenciador-de-biblioteca_Imagen3.png
Configurar las entradas y salidas digitales y analógicas.
Dentro de la rutina creada, se identifican los bloques principales:
Bloque de entrada
- Señales de sensores o condiciones de proceso.
secuencias-de-tanques-con-secuenciador-de-biblioteca_Imagen5.png
Bloque de salida digital
- Control de válvula y bomba
tank-sequences-with-library-sequencer_Imagen6.png
Optimizar la lógica de escalera para múltiples dispositivos.
Para aplicaciones de múltiples dispositivos:
- Se recomienda implementar lógica adicional en Ladder Diagram
- Agrupe señales para optimizar el uso de bits
- Simplifique la integración con el secuenciador
Esto mejora la escalabilidad y facilita el mantenimiento.
Desarrolle HMI en FactoryTalk View usando Global Objects.
En FactoryTalk View:
- Abra el proyecto de HMI
- Verifique que las bibliotecas PlantPAx estén disponibles
Una vez que las bibliotecas PlantPAx estén dentro de nuestro proyecto en View, vamos a la sección Global Objects y ubicamos el proyecto con el nombre: (raP-5_20-SE) Graphic Symbols - raP_Opr_Seq
secuencias-de-tanques-con-secuenciador-de-biblioteca_Imagen9.png
Asociar parámetros entre la HMI y la lógica.
Verificar los bloques del secuenciador.
Al abrir el archivo para Studio 5000 tenemos lo siguiente:
tank-sequences-with-library-sequencer_Imagen12.png
Luego, cuando abrimos la sección Normal en el árbol, encontramos la rutina donde se crea la secuencia, que se denomina A03_RTANK:
tank-sequences-with-library-sequencer_Imagen13.png
Acceso a la aplicación HMI.
Al abrir el archivo correspondiente (por ejemplo: “PlantPAx Sequencer.cli”), aparece la pantalla principal (Overview), que muestra:
- Estado general del sistema
- Indicadores de proceso
- Botón de control para la ejecución de la secuencia
Esta pantalla sirve como punto central de interacción para el operador.
Ahora, al abrir el archivo “PlantPAx Sequencer.cli” tenemos lo siguiente:
Inicio de sesión.
Antes de operar el sistema:
- Seleccione el icono de seguridad (llave) ubicado en la parte superior de la interfaz
- Inicie sesión con un usuario autorizado
Este paso es importante porque muchas acciones del secuenciador requieren permisos de operación.
Inspección de la secuencia.
Para analizar el comportamiento del secuenciador:
- Seleccione el botón de inspección (icono de lupa con documento)
Esto permite el acceso a la vista detallada del secuenciador, donde puede ver:
- Estados actuales de la secuencia
- Pasos configurados
- Transiciones activas.
Revisión de las propiedades de la secuencia.
Dentro de la vista de detalles:
- Acceda a la sección "Starting" (o etapa inicial correspondiente)
- Aquí puede revisar las propiedades de cada paso, incluyendo:
- Entradas relacionadas
- Condiciones necesarias para avanzar a la siguiente etapa
- Salidas digitales
- Accionamiento de válvulas, bombas u otros dispositivos
- Salidas analógicas
- Variables de control continuo, si están configuradas
Este análisis permite validar la configuración y el comportamiento correctos del proceso.
Ejecución del proceso.
Para la ejecución de la secuencia:
- Presione el botón Start dentro de la interfaz del secuenciador
Al ejecutarse por primera vez, se recomienda validar que todas las condiciones iniciales del proceso estén en un estado seguro.
Una vez iniciado:
- El secuenciador comenzará la ejecución de cada paso de manera secuencial.
- Las transiciones dependerán de las condiciones configuradas en la lógica
Monitoreo de la ejecución.
Tank Sequences with Library Sequencer
Versión 1.0 - julio 2026