Loading

Automatización de robots industriales

Despliegue sistemas robotizados más inteligentes e intuitivos
Un robot SCARA gris personalizado en el interior de una máquina de ensamblaje con una moderna instalación de ciencias biológicas difuminada en el fondo.
Movimiento y robótica avanzados
  • Control de movimiento
  • Robots integrados
  • Tecnología de carrito independiente
  • OTTO AMRs

Los robots industriales redefinen lo que es posible en la fabricación. Deben ser más inteligentes y poderosos para formar parte de The Connected Enterprise®. Ahora la tecnología robótica integrada puede proporcionar a los fabricantes la arquitectura simplificada y los datos robustos que se necesitan para lograr éxito en un mercado global. ¿Está aprovechando al máximo sus robots?


Una forma mejor de liberar toda la potencia de los robots

Los robots están resultando ser esenciales para superar los desafíos de fabricación que incluyen, entre otros, el mantenimiento de la producción en medio de un déficit de destrezas, el mejoramiento de las capacidades de fabricación flexible y la producción de una mayor cantidad de SKU.

El futuro de la automatización de robots implica pasar de sistemas disímiles a un estado de conectividad. Ahora es preciso que los robots sean tan inteligentes, intuitivos y conectados como sus sistemas de producción circundantes.

Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar nuestro software de control líder en la industria con la tecnología robótica más reciente. Con opciones que permiten la operación con o sin un controlador robótico, ahora es posible liberar el poder total de los robots.

Libere todo su potencial robótico

¿Está listo para romper las barreras de la productividad y crear activos robóticos más potentes? Con los robots integrados, puede acelerar los despliegues y lograr sistemas más inteligentes, intuitivos y flexibles.

Muévase más rápido y logre mejores resultados con robots integrados
Brazos robóticos moviéndose a gran velocidad mientras trabajan en el chasis de un coche en una planta de automoción.
eBook
Muévase más rápido y logre mejores resultados con robots integrados

Su guía para sistemas robóticos más escalables, flexibles y conectados.

Descargar ahora

Adéntrese en un nuevo mundo de posibilidades

icono con contorno blanco de un brazo robótico trabajando en una línea de producción
Lanzamiento más rápido de los sistemas

Acelere la obtención de valor mediante el diseño, la validación y la puesta en marcha utilizando el entorno Studio 5000® como centro de todo el control del sistema.

icono con contorno en blanco de una computadora portátil mostrando un tablero
Mejore el rendimiento

Ofrezca sistemas robotizados rápidos, precisos y flexibles con una mejor coordinación entre sus robots y la automatización circundante. 

Icono con contorno blanco de tres personas en equilibrio sobre un icono de rueda de ajustes
Trabaje con más eficacia

Actúe con mayor rapidez y mejore el funcionamiento, el mantenimiento y la asistencia de sus sistemas robotizados mediante una estructura de control más integrada.

icono con contorno blanco de una persona junto a un brazo robótico
Fomentar la innovación digital

Conéctese sin problemas a herramientas digitales para mejorar el despliegue de robots, aprovechar los datos y derribar las barreras de la productividad.

Elija el camino hacia robots más productivos

¿Busca soluciones robóticas que le aporten valor rápidamente y que, al mismo tiempo, le sirvan como poderosos activos para navegar por la disrupción de su sector? Para transformar esta visión en algo real, es esencial desplegar sistemas robóticos conectados que satisfagan las necesidades exclusivas de sus operaciones.

Nuestra estrategia de robots integrados le ofrece la flexibilidad de elegir la arquitectura conectada que mejor capacite a sus equipos y acelere su futura fábrica.

Seleccione la solución que más le convenga y aproveche la oportunidad de conseguir más con sus robots.

Arquitectura conectada EtherNet/IP
Lithium-Ion EV Battery Pack Production at Large Automated Assembly Line at Bright Factory Equipped With Industrial Robot Arms. Electric Car Manufacturing. Row of White Robotic Arms at Factory
Capacidades
Arquitectura conectada EtherNet/IP

Conexión de un controlador robótico dedicado a un PLC de Logix mediante el protocolo Ethernet estándar no modificado.


Los programas del robot se escriben en el entorno de programación del proveedor del robot o mediante las características de integración de robot de Studio 5000®.

Más información
Arquitectura de control de robots unificada
A man and woman with hair protection in front of an HMI that operates a machine with a 6-axis robot inside of it.
Capacidades
Arquitectura de control de robots unificada

Uso de un controlador Logix y variadores Kinetix® para controlar directamente un brazo robótico.


El controlador Logix es el host de la cinemática robótica y el programa completo se efectúa en el entorno Studio 5000® para controlar todo el movimiento robótico sin el uso de un controlador robótico dedicado.

Más información

Descubra cómo la conectividad reescribe las reglas del juego industrial

Empresas de todos los sectores optan por un enfoque integrado para potenciar sus sistemas robotizados y mejorar sus parámetros de fabricación más importantes.

Con las soluciones robóticas conectadas por diseño podrá:

  • Aumentar el rendimiento con una mejor coordinación entre los robots y la automatización circundante
  • Simplificar el trabajo durante todo el ciclo de vida de la máquina
  • Crear proyectos más resilientes y repetibles
  • Aumentar la productividad con una conexión perfecta a las herramientas digitales
Redefiniendo la flexibilidad de las máquinas
Redefiniendo la flexibilidad de las máquinas
Blog
Blog
Redefiniendo la flexibilidad de las máquinas
¿El siguiente obstáculo para los fabricantes de máquinas? Crear dispositivos más inteligentes y de gran flexibilidad que no pongan en peligro el rendimiento.
Escuchar ahora
Aumente su control sobre la robótica
Aumente su control sobre la robótica
Blog
Blog
Aumente su control sobre la robótica
La robótica abre un nuevo mundo de posibilidades para máquinas inteligentes y flexibles. Las últimas tecnologías permiten que los OEM tomen el control.
Escuchar ahora
El tiempo productivo de la embaladora de cajas robótica supera el 99 %
El tiempo productivo de la embaladora de cajas robótica supera el 99 %
Case Study
Case Study
El tiempo productivo de la embaladora de cajas robótica supera el 99 %
La solución llave en mano de DCC Automation mejora la agilidad y la eficiencia en las instalaciones de producción de suplementos nutricionales.

Juntos estamos haciendo realidad la nueva generación de robots

Estamos estableciendo asociaciones con innovadores fabricantes de robots para crear soluciones que lo ayuden a desarrollar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas. 

logotipo de atomrobot
Logotipo de Augmentus
Logotipo de Autonox Robotics
comau

Regiones

  • Asia Pacífico

Arquitecturas compatibles

  • Control robótico unificado

Ver en el localizador de socios

Regiones

  • Asia Pacífico

Arquitecturas compatibles

  • EtherNet/IP conectada

Ver en el localizador de socios

Regiones

  • Norteamérica
  • Europa, Oriente Medio, África

Arquitecturas compatibles

  • Control robótico unificado

Ver en el localizador de socios

Regiones

  • Global

Arquitecturas compatibles

  • Control robótico unificado
  • EtherNet/IP conectada

Ver en el localizador de socios

Denso robotics

Regiones

  • Norteamérica

Arquitecturas compatibles

  • EtherNet/IP conectada

Ver en el localizador de socios

Logotipo de Doosan Robotics

Regiones

  • Norteamérica
  • Latinoamérica
  • Europa, Oriente Medio, África

Arquitecturas compatibles

  • EtherNet/IP conectada

Ver en el localizador de socios

Logotipo de Fanuc

Regiones

  • Global

Arquitecturas compatibles

  • EtherNet/IP conectada

Ver en el localizador de socios


Maximizar el valor de su sistema robotizado

Diseñar una automatización robótica industrial más inteligente e innovadora con soluciones de hardware y software pensadas para hacer más posible.

Emule
Emule
Software
Software
Emule
Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™.
Primeros pasos
Software de diseño Studio 5000
Software de diseño Studio 5000
Software
Software
Software de diseño Studio 5000
Un software de diseño de sistemas de automatización para todas las disciplinas de control.
Primeros pasos
Tecnología de carrito independiente
Tecnología de carrito independiente
Hardware
Hardware
Tecnología de carrito independiente
Descubra cómo puede transformar sus operaciones al mover sus productos con más velocidad, inteligencia y flexibilidad.
Más información
Sistemas de control de movimiento
Sistemas de control de movimiento
Hardware
Hardware
Sistemas de control de movimiento
Descubra soluciones de control de movimiento industrial, incluidos servovariadores, servomotores y actuadores para una automatización precisa y de alto rendimiento.
Explore nuestra capacidad
Productos de seguridad industrial
Productos de seguridad industrial
Hardware
Hardware
Productos de seguridad industrial
Nuestros productos y soluciones de seguridad mejoran el funcionamiento de su maquinaria mientras ayudan a aumentar la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad.
Explore nuestra capacidad
¿Está listo para conversar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Movimiento y robótica avanzados
  4. Chevron LeftChevron Left Automatización de robots industriales
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose