Topología en estrella
Una topología de red en estrella es una red
EtherNet/IP™
tradicional que incluye varios dispositivos conectados entre sí mediante un switch Ethernet. El controlador puede funcionar en modo lineal/DLR o de doble IP cuando está conectado a una topología de red en estrella.Si el controlador funciona en el modo de doble IP, los puertos Ethernet tienen configuraciones IP únicas y se deben conectar a subredes diferentes.
Ejemplo de topología de red en estrella
Entregue su opinión