Nodos de una red EtherNet/IP

Al configurar su sistema de control, es necesario considerar el número de nodos
EtherNet/IP™
incluidos en el árbol de configuración de E/S de su proyecto.
Número máximo de nodos Ethernet
Esta imagen muestra dónde se encuentra la información sobre el número de nodos Ethernet en Logix Designer.

Dispositivos incluidos en el conteo de nodos

Cualquier dispositivo
EtherNet/IP™
que se añada a la sección de configuración de E/S se cuenta para los límites de nodos del controlador. A continuación, se indican varios ejemplos de dispositivos que deben incluirse en el conteo:
  • Adaptadores de comunicación remotos
  • Controladores remotos
  • Dispositivos con un puerto EtherNet/IP incorporado
  • Dispositivos
    EtherNet/IP™
    añadidos al árbol de E/S en un módulo de comunicación en el chasis local, aunque el módulo de comunicación del chasis local no cuenta como un nodo
  • Dispositivos HMI que se añaden al árbol de E/S
  • Dispositivos de otros fabricantes conectados directamente a la red
    EtherNet/IP™

Dispositivos excluidos del conteo de nodos

Al considerar el límite de nodos
EtherNet/IP™
de un controlador, no se cuentan los dispositivos Ethernet que existen en la red
EtherNet/IP™
pero que no se añaden a la sección de configuración de E/S del proyecto.
Los siguientes dispositivos no se añaden a la sección de configuración de E/S en su proyecto y no se cuentan para el número total de nodos:
  • PC
  • Módulos de comunicación en el chasis local
  • Interfaces HMI que no se han añadido a la sección de configuración de E/S
  • Dispositivos que son el destino de instrucciones MSG
  • Dispositivos Ethernet estándar que se comunican con el controlador mediante una interface de socket
El siguiente ejemplo muestra cinco nodos en el árbol de E/S.
Ejemplo de nodos EtherNet
Esta imagen muestra los nodos en la configuración de E/S en Logix Designer.
Descripción de la unidad
Ítem
Descripción
A
No es un nodo. El módulo está en el chasis local.
B
Nodo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal