Topología lineal
Una topología de red lineal es una colección de dispositivos conectados en cadena en una red
EtherNet/IP™
. Los dispositivos que se pueden conectar a una topología de red lineal utilizan la tecnología con switch integrado para evitar que sea necesario un switch separado, como ocurre en las topologías de red en estrella.Ejemplo de topología de la red lineal
Entregue su opinión