Comunicación de red EtherNet/IP

La red
EtherNet/IP™
ofrece servicios de control, configuración y recolección de datos al colocar el protocolo industrial común (
CIP™
) sobre los protocolos de Internet estándar, tales como TCP/IP y UDP. Esta combinación de estándares proporciona una compatibilidad total con las aplicaciones de control e intercambio de información.
IMPORTANTE:
No se puede conectar en puente a través del puerto frontal Ethernet de otro controlador para añadir E/S remotas.
El controlador admite velocidades de puerto de 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps y proporciona capacidad de tasa doble de transferencia de datos (DDR) en el backplane
ControlLogix®
.
El rendimiento de la red del sistema controlador es óptimo si se utiliza la velocidad de 1 Gbps. No obstante, los dispositivos Ethernet antiguos no admiten la velocidad de 1 Gbps. sino una velocidad máxima de 100 Mbps.
La diferencia en las velocidades de vínculo máximas afecta al sistema controlador y, en algunas aplicaciones, le impide utilizar velocidades de vínculo de 1 Gbps en un controlador.
Al diseñar un sistema controlador, si desea utilizar la velocidad de 1 Gbps en el controlador, recuerde lo siguiente:
  • Puede utilizar la velocidad de 1 Gbps en el puerto del controlador cuando todos los dispositivos de red admiten 1 Gbps.
    Cuando se utilizan switches en una topología en estrella, configure los puertos del controlador para que utilicen Auto Negotiate.
    Ejemplo de red EtherNet/IP de 1 Gbps.
  • Puede utilizar la velocidad de 1 Gbps en el puerto del controlador cuando algunos dispositivos de red admiten una velocidad de vínculo máxima de 100 Mbps. No obstante, el controlador debe estar conectado a estos dispositivos a través de un switch administrado.
    Ejemplo de red EtherNet/IP de 1 Gbps con 100 Mbps
  • No mezcle velocidades de puerto de 1 Gbps y 100 Mbps en una red de anillo a nivel de dispositivos (DLR) o una red lineal.
    IMPORTANTE:
    Para ayudar a evitar ráfagas de tráfico y la inversión del tráfico DLR debido a una ruptura del anillo, no utilice velocidades diferentes en los puertos de dispositivo de la misma red
    EtherNet/IP™
    sin un switch administrado.
    Si utiliza dos o más de estos componentes con un dispositivo Ethernet antiguo en una topología lineal o en anillo, configure todos los dispositivos en una velocidad fija de 100 Mbps y full-duplex:
    • Controladores
      ControlLogix®
      o
      GuardLogix®
    • Controladores
      Compact GuardLogix®
      5380
    • Adaptadores de comunicación 5069
    • Adaptadores de comunicación 5094
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal