Topología en anillo a nivel de dispositivos
El anillo a nivel de dispositivos (DLR) es un protocolo EtherNet/IP™ definido por ODVA. El DLR proporciona un medio para detectar, manejar y resolver un fallo único en una red basada en anillo.
Una red DLR incluye los siguientes tipos de nodos de anillo.
Nodo | Descripción |
|---|---|
Supervisor del anillo | El supervisor del anillo proporciona las siguientes funciones:
Una red DLR requiere que por lo menos un nodo se configure como supervisor del anillo. De manera predeterminada, la función de supervisor está inhabilitada en los dispositivos con capacidad de supervisor. |
Participantes en el anillo | Los participantes en el anillo proporcionan estas funciones:
Cuando se produce un fallo en la red DLR, los participantes en el anillo se reconfiguran por sí solos y vuelven a aprender la topología de la red. |
Gateways redundantes (opcional) | Los gateways redundantes son varios switches que se conectan a una red de anillo a nivel de dispositivos (DLR) y también se conectan entre ellos a través del resto de la red. Los gateways redundantes proporcionan resiliencia de red DLR al resto de la red. |
Dependiendo de las capacidades del firmware, tanto los dispositivos como los switches pueden actuar como supervisores o nodos del anillo en una red DLR. Solo algunos dispositivos, como los interruptores, pueden actuar como gateways redundantes.
Para obtener más información acerca del DLR, consulte el documento EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique, publicación ENET-AT007.
Ejemplo de topología de red de anillo a nivel de dispositivos
Entregue su opinión