Requisitos de la disponibilidad de recursos

Requisitos de la disponibilidad de recursos
Componente de seguridad
Obligatorio para satisfacer IEC‑62443-4-2 SL 1
Detalles
Servidor® AssetCentre
software
Sí
Configure y utilice lo siguiente:
  • Inventario de activos
  • Copia de respaldo del sistema de control
  • Recuperación ante desastres
Para obtener más información, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
UPS
Sí
Suministre a su propia UPS una batería independiente y fuentes de alimentación eléctrica redundantes.
Dimensione la UPS de modo que funcione correctamente con el sistema y suministre alimentación eléctrica suficiente para desactivar debidamente los servidores y las estaciones de trabajo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal