Aspectos de privacidad
Si se configura para ello, el controlador puede recopilar los siguientes datos personales con el fin de registrar la actividad del usuario:
- Nombre de usuario (nombre completo y nombre de dominio)
- Nombre de la estación de trabajo
- ID deServidor®
No se recopilan más datos personales de los necesarios y no se registran datos personales de manera predeterminada.
IMPORTANTE:
Las capacidades de programación de uso general del controlador permiten programarlo para recopilar datos personales mediante la conexión a otros dispositivos y sistemas para cualquier propósito. Será responsable de proteger los datos personales recopilados como resultado de sus aplicaciones.
Protección de datos
A continuación, se indican los métodos para proteger los datos personales almacenados por el controlador mediante acceso restringido:
- CIP Security™: Para implementarCIP Security™, consulte el documento CIP Security con productos de Rockwell Automation – Técnica de aplicación, publicación SECURE-AT001.
- Servidor® Security: para configurar los permisos deServidor® Security, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
Eliminación de datos
El controlador puede almacenar datos personales en estas ubicaciones:
- Memoria interna del controlador. El búfer circular del controlador solo mantiene una cantidad limitada de datos dentro del controlador.
- Tarjeta de memoria externa, solo si el registro está configurado para escribir en un archivo de texto en la tarjeta
IMPORTANTE:
Los datos recuperados por el software externo son responsabilidad del mismo.
Puede eliminar datos personales usando estos métodos:
- Realice un restablecimiento de fábrica en el controlador para eliminar datos de la memoria interna.
- Obtenga acceso al archivo de texto en la tarjeta de memoria y elimine los datos personales.
IMPORTANTE:
El controlador no dispone de una función de restablecimiento seguro para impedir la recuperación de los datos eliminados. Debido a los riesgos críticos de seguridad relacionados con la recuperación de datos, se recomienda destruir físicamente un dispositivo cuando se desmantele.
Entregue su opinión