Administración de páginas web del controlador mediante mensajes genéricos CIP

Con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, puede utilizar un MSG genérico CIP para inhabilitar o habilitar las páginas web del controlador.

Inhabilitación de las páginas web del controlador mediante un mensaje genérico CIP

IMPORTANTE:
Si utiliza
Servidor® Policy Manager
para inhabilitar las páginas web de una aplicación
CIP Security™
, el automensaje genérico
CIP™
anula el ajuste de
Servidor® Policy Manager
.
  1. Añada un mensaje a su programa.
    IMPORTANTE:
    No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes de
    Servidor® Security
    rechazan esta opción de edición.
  2. Configure la tabla Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
    Esta imagen muestra cómo configurar la configuración en un MSG para inhabilitar la página web de un controlador en Logix Designer.
    Inhabilitar las páginas web
    Campo
    Descripción
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Custom
    Service Code
    4c
    Instance
    1 para el modo lineal/DLR
    2 para el modo de doble IP
    Class
    f5
    Attribute
    0
    Source Element
    Tag del controlador del tipo de datos SINT[5].
    En este ejemplo, el tag del controlador tiene el nombre WP_Disable y debe coincidir con el siguiente gráfico.
    Esta imagen muestra cómo configurar los tags en un MSG para inhabilitar la página web de un controlador en Logix Designer.
    IMPORTANTE:
    El tag Source Element en su proyecto de la aplicación Logix Designer debe coincidir con los valores que se muestran en el gráfico. Si utiliza valores diferentes de los mostrados, no se inhabilitarán las páginas web del controlador.
    Source Length
    5
  3. Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.
    IMPORTANTE:
    Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.
    Esta imagen muestra cómo configurar la comunicación en un MSG para inhabilitar la página web de un controlador en Logix Designer.

Habilitación de las páginas web del controlador mediante un mensaje genérico CIP

  1. Añada un mensaje a su programa.
    IMPORTANTE:
    No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes de
    Servidor® Security
    rechazan esta opción de edición.
  2. Configure la tabla Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
    Esta imagen muestra cómo configurar la configuración en un MSG para habilitar la página web de un controlador en Logix Designer.
    Habilitación de las páginas web
    Campo
    Descripción
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Custom
    Service Code
    4c
    Instance
    1 para el modo lineal/DLR
    2 para el modo de doble IP
    Class
    f5
    Attribute
    0
    Source Element
    Tag del controlador del tipo de datos SINT[5].
    En este ejemplo, el tag del controlador tiene el nombre WP_Enable y debe coincidir con el siguiente gráfico.
    Esta imagen muestra cómo configurar los tags en un MSG para habilitar la página web de un controlador en Logix Designer.
    IMPORTANTE:
    El tag Source Element en su proyecto de la aplicación Logix Designer debe coincidir con los valores que se muestran en el gráfico. Si utiliza valores diferentes de los mostrados, no se habilitarán las páginas web del controlador.
    Source Length
    5
  3. En la ficha Communication, configure una ruta a THIS.
    IMPORTANTE:
    Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.
    Esta imagen muestra cómo configurar la comunicación en un MSG para habilitar la página web de un controlador en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal