Inhabilitación del puerto USB del controlador

Con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, puede utilizar un MSG genérico
CIP™
con una ruta THIS para ejecutar esta opción.
  1. Añada una instrucción MSG a su programa.
    Este mensaje se tiene que ejecutar solo una vez. No es necesario que se ejecute con cada escán del programa.
    IMPORTANTE:
    No puede añadir una instrucción MSG a su programa si el conmutador del controlador está en modo de marcha o si los ajustes de
    Servidor® Security
    rechazan esta opción de edición.
  2. Configure la ficha Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
    Esta imagen muestra cómo configurar la instrucción MSG que inhabilita el puerto USB de un controlador en Logix Designer.
    IMPORTANTE:
    Estos valores se almacenan en la memoria no volátil del controlador de tal forma que no es necesario ejecutar la instrucción MSG cada vez que se enciende el controlador.
    Inhabilitación de puerto USB
    Campo
    Descripción
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Set Attribute Single
    Instance
    1
    Class
    33a
    Attribute
    4
    Source Element
    Tag del controlador del tipo de datos SINT.
    En este ejemplo, el Source Element tiene el nombre Port_Configuration.
    Source Length
    1
  3. Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.
    IMPORTANTE:
    Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.
    Esta imagen muestra un ejemplo de cómo configurar la ruta de comunicación para inhabilitar el puerto USB de un controlador en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal