Inhabilitación de la tarjeta de memoria del controlador

Con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, puede utilizar un MSG genérico
CIP™
con una ruta THIS para ejecutar esta opción.
IMPORTANTE:
Recuerde lo siguiente:
  • Una tarjeta de memoria solo se puede inhabilitar mediante un mensaje a sí mismo.
  • Una vez que se ha inhabilitado una ranura de tarjeta de memoria, perderá cualquier posibilidad de comunicarse con una tarjeta de memoria insertada en la ranura. lo que incluye cualquier información de diagnóstico.
  1. Añada un mensaje a su programa. Este mensaje se tiene que ejecutar solo una vez. No es necesario que se ejecute con cada escán del programa.
    IMPORTANTE:
    No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes de
    Servidor® Security
    rechazan esta opción de edición.
  2. Configure la ficha Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
    Esta imagen muestra cómo definir la configuración en un MSG para inhabilitar la tarjeta SD de un controlador en Logix Designer.
    IMPORTANTE:
    Estos valores se almacenan en la memoria del controlador no volátil de tal forma que no es necesario ejecutar el mensaje cada vez que se enciende.
    Inhabilitación de tarjeta de memoria
    Campo
    Descripción
    Message Type
    CIP Generic
    Service Type
    Set Attribute Single
    Instance
    1
    Class
    3a4
    Attribute
    4
    Source Element
    Tag de controlador de la matriz SINT.
    Datos de tag de elemento de origen:
    • 0 = Habilitar tarjeta de memoria
    • 1 = Inhabilitar tarjeta de memoria
    En este ejemplo, el Source Element tiene el nombre src_array.
    Source Length
    1
  3. Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.
    IMPORTANTE:
    El mensaje a THIS debe ser un mensaje desconectado.
    Esta imagen muestra cómo configurar una ruta de comunicación de mensaje para inhabilitar la tarjeta SD de un controlador en Logix Designer.
  4. Antes de habilitar el mensaje, asegúrese de que el valor del tag Source Element sea 1.
    IMPORTANTE:
    Puede volver a habilitar la tarjeta de memoria después de que se haya inhabilitado.
    Para volver a habilitar la tarjeta de memoria, siga los pasos que se describen en esta sección. Antes de habilitar el mensaje, asegúrese de que el bit adecuado del valor del tag Source Element sea 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal