Inhabilitación de páginas web del controlador mediante las propiedades del controlador
Puede utilizar uno de los siguientes métodos para inhabilitar las páginas web del controlador:
- Si están habilitadas las páginas web del controlador, inhabilítelas desmarcando la casilla de verificación Enable Controller Web Pages en la ficha Security de las propiedades del controlador.
IMPORTANTE:El estado de la casilla de verificación Enable Controller Web Pages se guarda y se restaura desde la tarjeta de memoria cuando se utiliza la función de guardar/restaurar. - Para las aplicacionesCIP Security™, también puede utilizarServidor® Policy Managerpara inhabilitar las páginas web (esto anula el efecto de la casilla de verificación Controller Properties).
Entregue su opinión