Ajustes predeterminados de las páginas web del controlador

Las páginas web del controlador están inhabilitadas de forma predeterminada. Debe volver a configurar los ajustes para habilitar las páginas web del controlador después de regresar a sus ajustes predeterminados.
Las páginas web del controlador regresan al ajuste predeterminado en estas situaciones:
  • Un restablecimiento de etapa 1 para todas las versiones de la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    .
  • Un restablecimiento de etapa 2 para todas las versiones de la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    .
El ajuste de las páginas web del controlador cambia después de que ocurre lo siguiente en el controlador:
  • Se descarga un nuevo proyecto. En este caso, se aplican los ajustes del nuevo proyecto.
  • Cuando el controlador recibe un mensaje de configuración, toma el ajuste del mensaje de configuración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal