Inhabilitación de puertos CIP Security mediante FactoryTalk Linx

Para inhabilitar los puertos
CIP Security™
mediante
Servidor® Linx
, siga estos pasos.
  1. Si el menú Device Configuration en
    Servidor® Linx
    está habilitado, vaya al cuadro de diálogo Advanced Settings y marque la casilla de verificación Enable Device Configuration.
    Esta imagen muestra dónde habilitar/inhabilitar la configuración del dispositivo en Servidor Linx.
  2. En el menú Device Configuration, haga clic en la ficha CIP Security y marque la casilla de verificación Disable CIP Security (Port 2221).
    Esta imagen muestra dónde inhabilitar CIP Security en un puerto en Servidor Linx.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal