Inhabilitación de puertos CIP Security mediante un mensaje genérico CIP
Para inhabilitar los puertos
CIP Security™
mediante mensajes genéricos CIP™
, siga estos pasos.
IMPORTANTE:
Este procedimiento inhabilita los puertos
CIP Security™
. Para volver a habilitar los puertos, utilice el botón de restablecimiento del controlador para realizar un restablecimiento de etapa 2, que devuelve el controlador al estado predeterminado de fábrica. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de etapa 2.No puede utilizar este mensaje para inhabilitar los puertos
CIP Security™
en otro controlador. El mensaje solo debe ejecutarse una vez en lugar de con cada escán del programa. - Cree un tag de controlador con el tipo de datos SINT[9]. En este ejemplo, el tag de controlador tiene el nombre CIPSEC_DISABLE y debe coincidir con la siguiente imagen.
Antes de habilitar el mensaje, tenga en cuenta lo siguiente:- El elemento CIPSEC_DISABLE[4] se encarga de inhabilitar el puerto UDP 2221 yEtherNet/IP™a través de DTLS, clase de transporte 0/1.
- El elemento CIPSEC_DISABLE[8] se encarga de inhabilitar el puerto TCP 2221 yEtherNet/IP™a través de TLS, UCMM y clase de transporte 3.
- Para inhabilitar los puertos CIP Security del controlador, los elementos CIPSEC_DISABLE[4] y CIPSEC_DISABLE[8] de la matriz SINT del Source Element CIPSEC_DISABLE deben estar en 0.
- Añada un mensaje a su programa.IMPORTANTE:No puede añadir un mensaje a su programa si el interruptor del controlador está en modo de marcha o si los ajustes deServidor® Securityrechazan esta opción de edición.
- Configure la ficha Configuration del cuadro de diálogo Message Configuration tal como se describe en la siguiente tabla.
Inhabilitación del puerto CIP SecurityCampoDescripciónMessage TypeCIP GenericService TypeCustomService Code4cInstance1Classf5Attribute0Source ElementTag del controlador del tipo de datos SINT[9].Este es el tag del controlador que ha creado previamente.Source Length9 - Configure la ficha Communication para utilizar una ruta THIS.IMPORTANTE:Los mensajes a THIS deben ser mensajes desconectados.

- Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del controlador para que surta efecto la configuración.
Entregue su opinión