Características de protección del controlador

La siguiente figura muestra un ejemplo de un sistema de control seguro que implementa otros productos centrados en la seguridad. Para ver los requisitos de certificación relacionados con otros productos centrados en la seguridad, consulte las listas de verificación de seguridad.
Siga las listas de comprobación de seguridad de esta sección para proteger el sistema y el controlador. Es su responsabilidad monitorear con regularidad el sistema para asegurarse de que los ajustes de seguridad funcionen tal como los configuró.
Entorno de arquitectura segura
Esta imagen muestra un ejemplo de una aplicación segura con controladores Logix estándar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal