Obtención de información sobre los ejes

Se puede obtener información de ejes mediante estos métodos:
  • Haga doble clic en el eje (A) para abrir el cuadro de diálogo Axis Properties.
  • Utilice una instrucción (B) Get System Value (GSV) o Set System Value (SSV) para leer o cambiar la configuración en tiempo de ejecución.
  • Vea la sección de la ventana QuickView (C) para averiguar el estado y los fallos de un eje.
  • Utilice un tag de eje para conocer el estado y los fallos (D).
Obtención de información sobre los ejes
Ejemplo de un proyecto en la aplicación Studio 5000 Logix Designer que muestra Controller Organizer, la lógica de escalera y el panel QuickView.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal