Consideraciones para entrar en línea con un proyecto de seguridad

El software de programación determina si usted puede entrar en línea con un controlador receptor, lo cual depende de si el proyecto fuera de línea es nuevo o si se han producido cambios en este.
  • Si el proyecto es nuevo, primero debe descargar el proyecto al controlador.
  • Si se modificó un proyecto, se le pide que realice una carga o una descarga.
  • Si no se realizaron cambios, puede entrar en línea para monitorear la ejecución del proyecto.
Hay diversos factores que afectan a estos procesos, incluidas la función Match Project to Controller y la función Firmware Revision Match. Para obtener más información sobre estas funciones, consulte Consideraciones para entrar en línea con el controlador.
Las consideraciones adicionales incluyen el estado de seguridad y los fallos, la existencia de una firma de seguridad, el estado de bloqueo o desbloqueo de seguridad del proyecto y del controlador
, y la discrepancia del nivel de seguridad configurado con la presencia o ausencia de un homólogo en el chasis
.

Estado/fallos de seguridad

Se permite cargar la lógica de programa y entrar en línea independientemente del estado de seguridad. El estado de seguridad y los fallos solo afectan al proceso de descarga.
Puede ver el estado de seguridad mediante la ficha Safety del cuadro de diálogo Controller Properties.

Firma de seguridad y estado de bloqueo y desbloqueo de seguridad

La existencia de una firma de seguridad y el estado de bloqueo o desbloqueo de seguridad del controlador afectan a los procesos de carga y descarga.
La firma de seguridad y el estado de bloqueo de seguridad se cargan con el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto en el controlador está en desbloqueo de seguridad, el proyecto fuera de línea permanece en desbloqueo de seguridad después de la carga aunque estuviera bloqueado antes de la carga.
Después de una carga, la firma de seguridad del proyecto fuera de línea coincide con la firma de seguridad del controlador.
El estado de bloqueo de seguridad siempre se carga con el proyecto, incluso si falta una firma de seguridad.
La existencia de una firma de seguridad y el estado de bloqueo de seguridad del controlador determinan si se puede realizar una descarga.
Efecto del bloqueo de seguridad y la firma de seguridad en la funcionalidad de descarga
Estado del controlador
Estado de firma de seguridad
Funcionalidad de descarga
Desbloqueo de seguridad
La firma de seguridad del proyecto fuera de línea coincide con la firma de seguridad del controlador.
  • Se descargan todos los componentes del proyecto estándar.
  • El estado de bloqueo de seguridad coincide con el estado en el proyecto fuera de línea. No se cambia la firma de seguridad.
Las firmas de seguridad no coinciden.
  • Si el controlador tiene una firma de seguridad, esta se elimina automáticamente y el proyecto completo se descarga.
  • El estado de bloqueo de seguridad coincide con el estado en el proyecto fuera de línea.
Seguridad bloqueada
Las firmas de seguridad coinciden.
  • Si el proyecto fuera de línea y el controlador están en bloqueo de seguridad, se descargan todos los componentes del proyecto estándar.
  • Si el proyecto fuera de línea no está en bloqueo de seguridad, pero el controlador sí lo está, la descarga se bloquea y usted primero debe desbloquear el controlador para permitir que proceda la descarga.
Las firmas de seguridad no coinciden.
  • En primer lugar debe poner el controlador en desbloqueo de seguridad, de modo que se pueda continuar con la descarga.
  • Si el controlador tiene una firma de seguridad, esta se elimina automáticamente y el proyecto completo se descarga.
  • El estado de bloqueo de seguridad coincide con el estado en el proyecto fuera de línea.

Comprobaciones para entrar en línea con un proyecto de seguridad

En el caso de un proyecto de seguridad, el software de programación comprueba lo siguiente:
  • Si se ha seleccionado la coincidencia del proyecto con el controlador, ¿coinciden los números de serie del controlador y el proyecto fuera de línea?
  • ¿Contiene el proyecto fuera de línea cambios que no están presentes en el proyecto del controlador?
  • ¿Coinciden las revisiones de firmware del controlador y del proyecto fuera de línea?
  • ¿Están en bloqueo de seguridad el controlador o el proyecto fuera de línea?
  • ¿Son compatibles las firmas de seguridad del controlador y del proyecto fuera de línea?
Conexión al controlador con un proyecto de seguridad
El software indica
Acción
No se ha podido establecer una conexión con el controlador. Discrepancia entre el proyecto fuera de línea y el número de serie del controlador. Es posible que se haya seleccionado un controlador equivocado.
Conéctese al controlador correcto, seleccione otro archivo de proyecto o marque la casilla de verificación Update Project Serial Number y seleccione Go Online… para conectarse al controlador y actualizar el número de serie del proyecto, de modo que coincida con el controlador.
No se ha podido establecer una conexión con el controlador. La revisión del proyecto fuera de línea y el firmware del controlador no son compatibles.
Elija una de las opciones siguientes:
  • Seleccione Update Firmware. Seleccione la revisión necesaria y haga clic en Update. Haga clic en Yes para confirmar su selección.
IMPORTANTE:
Se elimina el proyecto en línea.
  • Para conservar el proyecto en línea, cancele el proceso en línea e instale una versión del entorno
    Studio 5000®
    que sea compatible con la revisión de firmware del controlador.
Debe realizar una carga o una descarga para entrar en línea usando el proyecto abierto.
Elija una de las opciones siguientes:
  • Upload para cargar el proyecto fuera de línea.
  • Download para descargar el proyecto del controlador.
  • Choose File para seleccionar otro proyecto fuera de línea.
No se ha podido establecer una conexión de modo que se conserve la firma de seguridad. La revisión menor de firmware del controlador es incompatible con la firma de seguridad en el proyecto fuera de línea.
  • Si la revisión menor de firmware es incompatible, a fin de conservar la firma de seguridad actualice la revisión de firmware del controlador de modo que coincida exactamente con el proyecto fuera de línea. Seguidamente entre en línea con el controlador.
  • Para continuar con la descarga a pesar de la incompatibilidad de la firma de seguridad, haga clic en Download. La firma de seguridad se elimina.
    IMPORTANTE:
    El sistema de seguridad requiere revalidación.
No se ha podido establecer una conexión con el controlador. La firma de seguridad incompatible no se puede eliminar mientras el proyecto esté en bloqueo de seguridad.
Cancele la entrada en línea. Debe poner el proyecto fuera de línea en desbloqueo de seguridad antes de intentar entrar en línea.
Cuando el controlador y la aplicación Logix Designer están en línea, el estado de bloqueo de seguridad y la firma de seguridad del controlador coinciden con el proyecto del controlador. El controlador sobrescribe el estado de bloqueo de seguridad y la firma de seguridad del proyecto fuera de línea. Si no desea que los cambios en el proyecto fuera de línea sean permanentes, no guarde el archivo de proyecto después de la entrada en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal