Consideraciones para entrar en línea con el controlador
El software de programación determina si usted puede entrar en línea con un controlador receptor, lo cual depende de si el proyecto fuera de línea es nuevo o si se han producido cambios en este.
- Si el proyecto es nuevo, primero debe descargar el proyecto al controlador.
- Si se modificó un proyecto, se le pide que realice una carga o una descarga.
- Si no se realizaron cambios, puede entrar en línea para monitorear la ejecución del proyecto.
Hay diversos factores que afectan a estos procesos, incluidas las funciones Match Project to Controller y Firmware Revision Matching.
En el caso de los controladores de seguridad, las consideraciones adicionales incluyen el estado y los fallos de seguridad, la existencia de una firma de seguridad y el estado de bloqueo/desbloqueo de seguridad del proyecto y controlador.
Coincidencia del proyecto con el controlador
La función de coincidencia del proyecto con el controlador afecta a los procesos de descarga, carga y entrada en línea de los proyectos tanto estándar como de seguridad. Esta función se encuentra en la ficha Advanced del cuadro de diálogo Controller Properties.
Si la función de coincidencia del proyecto con el controlador está habilitada en el proyecto fuera de línea, la aplicación Logix Designer compara el número de serie del controlador en el proyecto fuera de línea con el del controlador conectado. Si no coinciden, debe cancelar la carga/descarga, conectarse al controlador correcto o confirmar que está conectado al controlador correcto, lo cual actualiza el número de serie en el proyecto para que coincida con el controlador receptor.
Coincidencia del proyecto con el controlador

Coincidencia de la revisión de firmware
La coincidencia de la revisión de firmware influye en el proceso de descarga. Si la revisión del controlador no coincide con la revisión del proyecto, se le pedirá que actualice el firmware del controlador. La aplicación Logix Designer le permite actualizar el firmware como parte de la secuencia de descarga.
IMPORTANTE:
Para actualizar el firmware del controlador, primero deberá instalar un kit de actualización de firmware.
Puede descargar el firmware y los archivos asociados (como AOP, EDS y DTM), y consultar las notas de las versiones de los productos en el Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC) en rok.auto/pcdc.
CONSEJO:
También puede actualizar el firmware seleccionando
ControlFLASH Plus®
en el menú Tools de la aplicación Logix Designer.Entregue su opinión