Comunicación de seguridad de igual a igual

La comunicación de seguridad de igual a igual entre controladores habilitados para seguridad es posible a través de la red
EtherNet/IP™
o el backplane
ControlLogix®
. Los controladores pueden controlar e intercambiar datos de seguridad con dispositivos de E/S de seguridad en una red
EtherNet/IP™
, mediante los puertos Ethernet incorporados o los puentes
EtherNet/IP™
.
IMPORTANTE: Un controlador
GuardLogix®
o
Compact GuardLogix®
remoto con firmware anterior a la revisión 28 no puede consumir datos provenientes de un controlador
GuardLogix®
5580 o
Compact GuardLogix®
5380. Los controladores consumidores más antiguos deben actualizarse como mínimo a la revisión de firmware 28, o bien utilizar un módulo
EtherNet/IP™
independiente dedicado en el mismo chasis que el controlador
GuardLogix®
5580, lo que establece una conexión para los tags producidos/consumidos que se efectúa a través del backplane Logix. Consulte el artículo de Knowledgebase .
Comunicación de igual a igual mediante la red EtherNet/IP
Comunicación de igual a igual mediante la red EtherNet/IP
CONSEJO:
La comunicación de seguridad de igual a igual entre dos controladores habilitados para seguridad o módulos de E/S en el mismo chasis también es posible mediante el backplane.
Comunicación de igual a igual mediante el backplane.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal